This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3104:是否可以同时录制和播放音频?

Guru**** 2766885 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/816359/linux-tlv320aic3104-is-possible-at-the-same-time-record-and-play-audio

器件型号:TLV320AIC3104

工具/软件:Linux

大家好  

是否可以同时(实时)录制 Linux 上 I2S 的音频并回放 tlv320aic3104上输出通道的声音?如何操作?

如果不是、您能否插入具有第一个此规格和第二个具有某些(如8个)输入通道的芯片?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahdi Shojaei  

    是的、可以同时播放和录制音频。  

    以下是两个可以提供帮助的脚本。  示例1显示了 DAC 配置、示例 V 显示了 ADC 配置 (如果需要两者)、只需将其中一个附加到另一个即可。

    e2e.ti.com/.../Example_5F00_I.txte2e.ti.com/.../6114.Example_5F00_V.txt

    此致

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是 AIC3104所能实现的、但您需要配置 Linux 驱动程序才能实现。  音频接口总线可同时与 ADC 和 DAC 进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve Wilson 感谢您的回复 Wilson 先生,关于 TIV320aic3268上的其它编解码器,您好吗? 它仅取决于 Linux 中的驱动程序和代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahdi Shojaei  

    是的、 我们的所有编解码器都能够同时输入/输出。  Linux 驱动程序必须实现此功能才能正常工作、 因此如果遇到问题、它与驱动程序实现相关、而不是与器件的功能相关。

    此致、

    -Steve Wilson