This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:关于 LDO_SEL =高电平时的电源启动

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/816612/tas2505-q1-about-power-supply-startup-with-ldo_sel-hi

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

您好!

我对“TAS2505应用参考指南”第46页的“图3-2数字和模拟1.8V 电源一起提供”有疑问。
在"图3-2 "中、我认为有必要早于"AVDD 和 DVDD"启动 IOVDD。
如果在 LDO_SEL = SPKVDD 时开启电源、则在 SPKVDD 上升后"AVDD 和 DVDD"上升多长时间?
能否在 SPKVDD 和"AVDD 和 DVDD"之间启动 IOVDD?

谢谢、此致、

纳里卡苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narikazu、

    当使用 LDO 时、在 SPKVDD 和 IOVDD 之间保留一个延迟非常重要。 当两个电源同时上电时、LDO 故障的风险只有通过复位 LDO_SEL 引脚(关闭 LDO_SEL 电源、然后将其上电)才能解决。 在 SPKVDD 稳定后、大约1ms 的延迟应足以为 IOVDD 引脚加电。

    在 IOVDD 完全稳定之前、可以使用 AVDD 和 DVDD。 但是、如果如参考指南中所述确保了复位引脚延迟(10ns)、则不会有故障风险。 此外,必须按照数据表( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2505.pdf#page=27 )中所述选择 AVDD 和 DVDD 电容器,以确保正确的上升时间。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.