This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:在 XMOS 上加载的代码

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/816304/tas5805mevm-code-loaded-on-xmos

器件型号:TAS5805MEVM

大家好、我有一位 TAS5805MEVM 客户。

他使用其示例库将代码加载到 XMOS 上、需要将其器件重置为出厂配置。  

我们是否可以帮助客户将 EVM 恢复为其原始设置。

感谢你的帮助。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

     通常您需要购买一个 USB->XMOS GTAG 转换器、借助 TI 提供的计划和指导、您可以再次刷新 XMOS。

    如果您不想自己做、您可以将其发送至 TI AE、我们也可以为您工作。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    感谢您的回答。  

    您是否有可与我的客户分享的此说明的链接? 此外、我想问您是否可以共享有关程序下载位置的链接。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

      我将通过电子邮件向您发送指导。

    此致

    Linda