This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:能否使用 PPC3在设计中进行音频调优、因为我们没有 EVM 板。

Guru**** 2547620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/816540/tas5805m-can-i-use-ppc3-to-do-audio-tuning-on-our-desgin-because-we-don-t-have-the-evm-board

器件型号:TAS5805M

我能否使用 PPC3在设计中进行音频调优、因为我们没有 EVM 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您可能需要我们的 EVM+您的板+ PPC3来运行准时调优。 我将让 Alix 发表更多评论。  

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有 TI 的 EVM 板或 PPCMB、您将无法实现这一目标。  

    您能否联系当地支持团队申请 EVM 板?

    此致、

    Alix Wan。