This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:立体声 SE 线路输出

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/816106/pcm3070-stereo-se-line-output

部件号:PCM3070

尊敬的先生。

数据表中介绍了用于立体声线路输出的 LOL 和 LOR。

Othher 端的 DAC 立体声 SE 线路输出性能分离2.

Maen HPL 和 HPR 是否也可用于 Streo SE 线路输出?

请提供您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    耳机输出同时适用于单端和单差分输出。  换句话说、您可以驱动两个单端16 Ω 负载或一个32 Ω 差分负载。