This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:PVCC = 18V 时的 TAS5805M EMI

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/816131/tas5805m-tas5805m-emi-with-pvcc-18v

器件型号:TAS5805M

大家好、

 

   我的客户正在评估 TAS5805M 在一个新项目中、他们希望使用铁氧体磁珠和电容器作为输出滤波器以节省成本、但每个通道的输出功率为 BTL 15W、扬声器负载为6 Ω、PVCC = 18V。 但仅提到 PVDD < 14的数据表将提供足够的裕度。

 


那么、当 PVCC = 18V 时、EMI 将如何受到影响?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果暂时不考虑 EMI 问题、低阻抗扬声器是否会出现瞬态过流保护问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    至于无电感器解决方案、建议在 BTL 模式下使用、PVDD<=12V、 输出功率<=2*10W。

    因此、对于您的应用、不建议这样做。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kara、

    TAS5805M 的过流为~5A、因此、您需要确保流经输出级的最大电流应小于该电流。 至于18V 和6ohm、这似乎很好。  

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx