This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 过流问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1167201/tas5805m-tas5805m-over-current-issue

器件型号:TAS5805M

大家好、

我们设置了值112、即主播放音量控制的2dB 增益。 因此、当我们使用系统 UI 使用最大卷时、器件会由于过流而重新启动。 如果我们超过增益、则会导致电流电平再次增大。 如果我们降低增益(< 112)、则会导致最大音量降低。

电流要求:

我们有2个8欧姆的 BTL 模式扬声器。我们需要设置寄存器、这样它就能以更小的电流提供2*20W 的功率。

请您分享几个输入、以便它有助于降低电流。 在电流驱动器和接头中、我没有改变任何东西。 请在当前设计中提供降低电流和功耗的建议

 

谢谢

Divyesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪维耶什

      您是否检查了寄存器值并确保仅发生 OC 故障? 该器件的输出功率有点大、也可能存在 OT 触发。

      要在这种情况下工作、PVDD 电压将非常高、我是否可以知道我们使用的 LC 滤波器值是多少? 尝试使用更大的电感器值将减小纹波电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    您能否分享我们在 OC 故障条件下需要检查的寄存器值? 。

    问题是整个平板电脑正在重新启动,因为2*20W 扬声器导致输入电源过流。  

    要处理此情况、请共享以下寄存器的值:

    1. 请牢记 PVDD 的值- BD、1SPW 和 HYBRD、为上述原理图建议模式  
    2. Fsw 值?
    3. 环路带宽?
    4. 18.65V 的[bin]值?
    5.  需要了解 REASE_Register 和 DIG_VOL_CTRL 之间的关系吗?

    谢谢

    Divyesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪维耶什

      我们可以读取寄存器70h、71h、72h、73h 来检查所有可能的错误、如果只有 OC 发生、70h 将有值、其他寄存器应全部为0x00。

    [引用 userid="500411" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1167201/tas5805m-tas5805m-over-current-issue/4392249 #4392249"]请牢记 PVDD 的值- BD、1SPW 和混合 [/引用]、以建议上述原理图的模式

    对于该 PVDD 和输出功率、我建议使用1SPW。

    [引用 userid="500411" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1167201/tas5805m-tas5805m-over-current-issue/4392249 #4392249"] fsw 值?

    最好使用384KHz。

    [引用 userid="500411" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1167201/tas5805m-tas5805m-over-current-issue/4392249 #4392249"]环带宽度?

    384KHz PWM 只能选择80KHz。

    [引用 userid="500411" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1167201/tas5805m-tas5805m-over-current-issue/4392249 #4392249"]再次[bin] 18.65V 的值?

    18.65V 是我们的峰值输出电压、对吧? 模拟增益可以使用-4.5dB。

    [引用 userid="500411" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1167201/tas5805m-tas5805m-over-current-issue/4392249 #4392249"]需要了解 REASID 和 DIG_VOL_CTRL 之间的关系?[/引号]

    寄存器是模拟增益设置、使用这个可以。  DIG_VOL_CTRL 我们将其称为 DAC 增益、建议 不要使用它、如果设置不正确、可能会导致最终输出削波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    问题1:

    我们有一个声音控制主播放音量、请简要介绍一下它的工作原理吗? 它与 哪个编解码器寄存器关联? 如果我们使用 amixer 或 tinymix 命令更改声音控制的值、更改后的值将如何反映在驱动程序和编解码器寄存器中?

    问题 2:

    您能在这里找到需要在寄存器中为 AGL 0.5dB 设置的值吗? 我在数据表、调谐指南和工艺流程文档中找不到0.5dB 的值。

    根据 TI 论坛的示例、

    0x4c 24.            DAC 增益6dB
    0x7f  8c
    0x00 2c.
    0x64 01 4E 00   #将 AGL 阈值设置为~-15.5dB

    0x68 C0 00 00   #ENABLE AGL

     

    我们需要为 AGL 设置设置以下寄存器:

    地址-0x64

    页面- 0x2C 电子书- 0x8C

    寄存器名称 -阈值线性

     

    在数据表和调谐指南中、它们没有共享太多寄存器值设置。 请帮助您找到相同的内容。

     

    谢谢

    Divyesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪维耶什

      Jesse 将通过邮件帮助您解决此问题、我们可以在此处关闭。