This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DRV26xx 传动器选择。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV8662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828154/faq-drv26xx-actuators-selection

主题中讨论的其他器件:DRV2700DRV8662

您好!

使用 DRV26xx、DRV2700和 DRV8662系列的触觉驱动器器件时、需要使用有关传动器的许多问题。 作为一般信息、我们可以从下表中获取有关支持的传动器的一些详细信息:

根据用户要求、用户可以在这三个传动器之间进行选择以开发其设计。 DRV26xx 系列器件的大部分器件可通过单个寄存器修改从 ERM 更改为 LRA (反之亦然)。 压电式器件特定于 DRV2700和 DRV8662、因为它们支持更高的电容和电压值。

有关推荐传动器的更多详细问题、请查看下面的链接。 它包含有关建议的传动器制造商的信息。

http://www.ti.com/motor-drivers/actuator-drivers/actuators.html

TI 参考设计包含一些效果很好的传动器。