This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:可能有独立音频输出? 在两个输出端听到噪音

Guru**** 2758085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/834258/pcm2912a-independent-audio-outputs-possible-hearing-noise-on-both-outputs

器件型号:PCM2912A

你好!

我的客户使用此器件、但希望实现2个不同且独立的输出通道。

有可能吗?

他们尝试过、但仍能听到"未使用"通道上更安静的输出。

我有一个原理图、但不想在这里发布它。

感谢您的帮助、此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、  

    我已向您发送连接请求、因此您可以通过私人消息发送原理图、  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我提供了、请简要告诉我它是否起作用、我没有通过 E2E 经常这么做。

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion、  

    我收到了它、但在原理图中看不到任何奇怪的东西。  

    您看到了哪种通道隔离? 您可以进行一些测量吗?

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    这意味着什么类型的分离? 需要什么分类?

    它们的原理图在数据表中看起来非常相似:

    是否显示了单声道应用?

    我不能、因为我没有客户板、但他们可以。 我们继续、以便提供快速解决方案。

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion、  

    未使用通道上的信号是否从使用的输出中出血?  (通道隔离)  

    还是未使用通道的衰减/静音问题?  如果是衰减问题、 您是否衰减了 HP 放大器?  还是在 PC 内进行数字衰减?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我很抱歉、但我感到困惑。 它们希望同时使用两个通道、但独立于另一个通道。 据我了解、从未使用的信道中可以听到与使用的信道相同的噪音。 我不知道你是不是通过流血来表示这一点。

    就我被告知的情况而言,没有减轻的作用。

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion。  

    您的单词:

    我的客户使用此器件、但希望实现2个不同且独立的输出通道。

    有可能吗?

    他们尝试过、但仍能听到"未使用"通道上更安静的输出。

    --------------------------------------

    当您说"未使用"信道上的输出更安静"时 、我解释说、当您通过信道 A 播放内容时、 您可以听到信道 B 上的信道 A 更安静的版本、 该版本不播放任何内容。  

    这是不正确的吗?  如果您详细解释了您通过未使用的频道听到的内容、可能会有所帮助。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们的音量与使用的信道相同、但音量减小。

    您是否支持与客户通话?

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion、  

    在我们谈论呼叫之前、我需要在这里进行一些测量和数据。  

    请测量所用通道和未使用通道上的输出。  

    另外,我想在软件上了解一下, 如果使用 Windows,Windows 音频设置是什么?  客户是否通过硬平移音频来实现通道隔离? 或者什么是软件设置?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    请勿关闭此主题、客户仍在尝试提供测量值。

    这是他们使用的软件:

    版本:

    高级 Linux 声音架构驱动程序版本 k4.19.42-v7+。

     alsamixer 版本为 v1.1.3。

     

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion、  

    只需将器件公开更新为单个器件即可。  这是通过连接器件并将 USB 接口1更改为备用设置来完成的。  

    此致、

    -Steve Wilson