This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:Delphi 散热模型的正确性

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/833090/tas5825m-the-correctness-of-delphi-thermal-model

器件型号:TAS5825M

各位专家、您好!

我对 TAS5825M 的 Delphi 热模型有疑问。

我在之前关于 此 E2E 主题的讨论中收到了热模型
在向客户提供此模型后、他们要求提供证据证明此模型的正确性。
您是否会提供此类数据?(例如、 实际器件和热模型之间的比较数据)

我正在等待您的回复

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    您的客户是否发现热仿真和实际测试之间存在任何冲突? 如果是、您可以在此处分享吗?

    此致、

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    感谢您的快速回复。
    我的客户在热仿真和实际测试之间没有遇到冲突。
    但他们希望事先确认热模型的正确性。
    您是否会提供任何材料来解释我们的热模型的正确性?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    很抱歉、在我进行内部检查后、我们目前没有相关数据。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix-San、

    嗯、在同一个环境下、您是否有实际器件热测量数据与仿真数据之间的比较数据?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    很抱歉、目前我们没有这些比较数据。 但是、我将检查热敏团队是否可以通过特定的时间表在这种情况下提供帮助。

    同时、我建议为您的客户应用 TAS5825 EVM 板进行实验。 当然、最佳选择是基于 JEDEC 标准4层 PCB 进行测试。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix-San、

    我知道。

    顺便说一下、这个问题来自我的好奇心、您是如何制作 这个热模型的?
    我怀疑为什么有一个模型、但没有与原始模型进行比较的数据。 我想该模型是由封装热性能数据制成的、因此您没有器件和模型之间的比较数据。 是这样吗?

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    热 模型反映了 thermal.it 的各种特定测试用例和使用条件影响、不能保证器件在客户系统中正常工作。

    我为您提供了一个示例、说明我们如何比较热模型。

    e2e.ti.com/.../TAS5825M-Thermal-Simulation-example-.pdf

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    热 模型反映了 thermal.it 的各种特定测试用例和使用条件影响、不能保证器件在客户系统中正常工作。

    我为您提供了一个示例、说明我们如何比较热模型。

    e2e.ti.com/.../3323.TAS5825M-Thermal-Simulation-example-.pdf

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linda - San、

    很抱歉耽误你的回答。

    随附文档时、您是否会在左侧表格中解释您的模拟情况 、并在右侧图表中解释模拟结果


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    表的两侧在不同条件下使用热模型来展示我们如何使用该模型来比较不同测试条件下的器件行为。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda-San,您好!

    那么、这张幻灯片是否仅包含模拟数据?
    如果正确、我们无法证明热模型的正确性。 不过、幸运 的是、本幻灯片 RθjA 根据仿真数据进行计算、我认为我们可以通过比较数据表中计算出的 RθjA 和 RθjA 来证明准确性。 因此、我想确认如何在 数据表中定义 RθjA。 您会告诉您这方面的信息吗?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    RθjA EVM 条件对数据表 Δ t 进行仿真。 此数据由热仿真团队提供。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew 和 San、

    我明白了。
    嗯、您是否有任何关于证明我们的热模型正确性的想法?

    您能告诉我如何制作热模型吗?
     如果另一个团队进行了此操作、您能否提供联系人?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    我将向您发送有关如何联系热仿真团队的电子邮件。

    此致、

    Matthew