This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766MDCAEVM:EVM 的 SNR

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/833779/tas5766mdcaevm-the-snr-of-the-evm

器件型号:TAS5766MDCAEVM

你(们)好  

您是否拥有 EVM 的 SNR 测试数据?  

我们将测试 EVM 的 SNR、测试模拟输入、数字输入和外部 I2S 输入。 我们只能得到-85 DBR。 测试结果如下所示  

数据表显示 SNR 为106dB。 是否知道为什么 EVM SNR 测量 -85 DBR 与数据表规格106dB S/R 之间存在间隙?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTAI、

       

    SNR 可能会受到噪声的影响。  可能会受到噪声影响的结果。 您的增益设置和用于噪声测量的 PVDD 是什么?

    通常、所有数据表值都基于 EVM。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    增益为20、PVDD 为24V。 我们还可以检查什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTAI、

      数据表第8页的 SNR 为20dB 和24V、为106dB。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    您能否帮助分享我们如何在 EVM 上测量 SNR 的测试设置?

    我看到有 一个用于测量音频功率放大器性能的应用手册指南(修订版 A)

    RC 低通滤波器。

    AP 和 EVM 之间是否需要 RC 低通滤波器来进行 SNR 测量?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTAI、

    您需要在 AP 设置选择上添加 AES-17滤波器。 您可以在 AP 上运行测试项 SNR。

    此致、

    Derek