https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/826606/tlv320aic23-no-stereo-output
器件型号:TLV320AIC23
尊敬的论坛:
我已通过 SPI 对 TLV320AIC23寄存器进行如下配置:
寄存器 ID 寄存器名称 VAL
0xF RR 0x0
0x0 LLICVC 0x117
0x1 RLICVC 0x117
0x2 LCHVC 0x1F9
0x3 RCHVC 0x1F9
0x4 AAPC 0x12
0x5 DAPC 0x0
0x6 PDC 0x7
0x7 DAIF 0x13
0x8 SRC 0x1c
0x9 DIA 0x1
此外:
主/从模式 =从
正常/USB 模式 =正常
数字音频接口模式 = DSP 模式
输入位长度 = 16位
输入采样率 = 96KHz
CLKIN=MCLKC=BCLK =12.288M
由于我选择了 DSP 模式、16位 L/R 输入@ 96KHz 并且 MCLK=BCLK=12.288M、我用96位填充了每个整帧:(16位 R)+(16位 L)+(96位填充)*96KHz =12.288Mbit/s
_____
|_________________________________________________________________________________________ |_________________
|P00|B15|B14|B13|B12|B11|B10|B09b|08|B07|B06|B04|B03|B02|B01|B00|B15|B14|B13|B12|B11|B10|B09b|08|B07|B06|B06|B06|B06|B06|B06|B06|B06|B06|B06|B04|B02|B04|B04|B04|B04|B04|B04|B04|B04|B04|B04|B04|B04|B04 |P00|B15|B14|B13|....
| L 通道 | R CHANNEL | padding |
虽然我可以清楚地听到一个信道、但我无法听到另一个信道(就像静音)。 我真的无法弄清发生了什么。 有什么建议?
谢谢
F