主题中讨论的其他器件: TAS2557
您好!
我们的客户刚刚购买了 TAS2563EVM (slau800的 sleu120a)并运行了 PPC3。
但弹出了附带的错误消息。
我们是否应该重新订购其他版本的 EVM?
此致、
Mochizuki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ivan - San、
我手头上有客户的 EVM。
MATLAB 运行时安装在 C:\Program Files\MATLAB\MATLAB Runtimes\v96中
PPC3MB 跳线设置为 VCC-I2C=3.3V、VCC-I2S=3.3V、IOVdd=1.8V
在 TAS2563EVM 上删除了 J1、J4和 J5
1. PPC3 GUI 已成功连接、并使用"不同版本错误按摩"完成了系统检查。
我们应该重新编写"Flash ROM"代码还是 EVM 上的其他内容?
2.然后移动到特征面板,没有任何按钮可继续特征测试。
我们如何开始表征?
3.移至设备控制面板,“正在初始化”状态不会永久完成。
4.重新启动 PPC GUI 并按下"调优和音频处理"按钮、再次显示"加载调优模式"状态未完成。
这些情况在我们的客户和我的 PC 上是相同的。
我们的 Win10 PC 上是否缺少任何环境?
最后、我们可以从哪里获得 TAS2563扬声器调优教程视频或手册?
此致、
Mochizuki
您好、Mochizuki、
请尝试以下链接、了解您是否可以访问最新的 TAS2563 EVM GUI? 此网页上还提供了 TAS2563 PPC3 GUI 的一些指导教程、供您参考。 谢谢。
此外、我们没有针对 TAS2563的特定调优指南、但针对 TAS2557、调优可能与之类似、因为它们都是 集成了 DSP 的智能放大器器件、但由于最大升压电压差、具有不同的输出功率能力、 另外 两个有关 EVM 和调优的应用手册可供您参考、如下所示:
http://www.ti.com/lit/ug/slau800/slau800.pdf
http://www.ti.com/lit/an/slaa751/slaa751.pdf
此致、
Peter
您好、Peter、
我仍然有好奇心。 在 TAS2563 GUI 发行说明中、如下所示。 我们是否应该将 LeaningBoard2与 TAS2563EVM 和 PPCMB 一起准备好、那么我们是否可以在 GUI 中激活"特性化面板"?
即使我们没有 SPK 的特性数据、也可以在没有 LeaningBoard2的情况下使用 TAS2563EVM 和 PPC3MB。
我的 PPC3是最新版本的 v3.1.5、但您的 PC 和版本说明中指定了 v3.1.3。 您是否已验证 PPC3 v3.1.5上的 TAS2563EVM GUI 的功能。?
此致、
Mochizuki
您好、Mochizuki、
1.是的,你是对的。 为了继续执行特征评定过程、您需要学习板2与 TAS2563EVM 和 PPC3MB 一起 前进。
2.是的、即使没有 spk 的特性、也可以使用 TAS2563EVM 和 PPC3MB 来调节 spk 并驱动 spk 输出声音、 但是、由于 char 数据不正确 、spk 的偏移/温度保护将无法正常工作、如果 PA 输出功率过高、超过 spk 的额定功率、则有可能损坏 spk。
很抱歉、我没有验证 v3.1.5、但始终使用 v3.1.3来调优 TAS2563、v3.1.3在我的笔记本电脑(也是 Win10、64位)上工作正常。
此致、
Peter
莫奇之山
请尝试使用此安装程序、它应该是 v3.1.3: https://txn.box.com/s/fggffp8i1hsyn6bykobekq9k9g96n0st
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器
您好、Ivan - San、
我尝试了 PPC3 v3.1.3、但设备控制面板上的"正在初始化"状态或"调优和测量"面板上的"安装"状态仍未完成。
您认为我们的 PC 中未正确安装 MCR 吗?
这是 MCR 的位置。
C:\Program Files\MATLAB RUNTIME\v96
是否有任何方法可以找到此 GUI 安装问题的根本原因? 我们能否在我们所在地区找到专家工程师?
此致、
莫奇雪
莫奇之山
请检查您的系统设置是否与随附的 MCR 设置幻灯片相符。
e2e.ti.com/.../0535.PPC3-_2D00_-EnvVar-Fix.pdf
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器