This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102EVM-U:音频论坛

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102EVM-U, PCM5142, PUREPATHCONSOLE, PCM1862EVM, PCM5102A, PCM5102, PCM1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828594/pcm5102evm-u-audio-forum

器件型号:PCM5102EVM-U
主题中讨论的其他器件: PCM5142PUREPATHCONSOLEPCM1862EVMPCM5102APCM5102PCM1862

我从网络上下载的软件(slac493a)不适用于 PCM5102EVM-U,而适用于:PCM5101EVM-S (请参阅随附的图像)。  

该版本的 CodeControl 没有用于 I2C 音频源的选项,而不是 我们计划通过使用的 SPDIF

PCM5102EVM-U 的 USB 控制器 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    我建议您使用 PurePath Console 1。  您可以通过以下链接申请访问权限:http://www.ti.com/tool/AICPUREPATH_STUDIO?OrderOnline=More+Info

    您应该只使用 PPC1中的 PCM5142软件页面。

    如果您使用创建 E2E 帐户时使用的同一电子邮件请求访问、请告诉我、我可以授予访问权限。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从  setup_PurePathConsole_Main_v1.16_rev35470.exe 安装了 PurePathConsole1  

    但是,该程序是否属于 PCM5102EVM-U DAC 板,而不是 PCM1862EVM ADC 板,

    我从以下位置下载了它:pdf: PCM186xEVM slau615.pdf !

    在任何情况下,在为  该 PCM5102EVM-U DAC 板安装 PurePathConsole1后,PC 控制台上都不显示任何活动!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试以下步骤:

    1.连接 EVM

    2.启动 PPC1.16

    3.在"target selection"下、选择"PCM5142"

    4.您现在可以选择输入路径。

    它是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为 PCM5102EVM 安装 PurePathCosole1.6和为 PCM1862EVM 安装 PurePathConsole2.1后,

    并通过其 USB 连接到 Win7主机、同时输入 PCM1862EVM (ADC)的 VIN2

    来自在线声音发生 器(  https://www.szynalski.com/tone-generator/ )的音频数据-我看不到数据

    流经两个 EVM (请参阅“连接的声音”窗口,其中图标“耳机”显示来自声音的数据

    发生器,图标“RCA 连接器”与 PCM1862EVM (ADC)有关,图标“扬声器”位于底部

    与 PCM5102EVM (DAC)相关的。 另请参见连接的 PurePathCosole1.6 和 PurePathConsole2.1控制台 。

    谢谢,

    Isaac Achler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    我不确定您在 Windows 声音管理器中列出的哪个器件是 PCM5102EVM。  首先、通过仅连接 EVM 并将其设置为默认器件、确保输出 EVM 的音频。  在 PPC1.16中、确保已选择使用输入、并且各种跳线和开关处于指示位置。  接下来、在交流模式下使用 DMM 或示波器验证 PCM5102A 上是否有输出。   

    我尚未使用 PCM1862EVM、因此我不确定两个 EVM 是否可以同时连接到同一台 PC。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    请参阅底部的注释。 它看起来不能识别我的输入吗?

    谢谢,

    Isaac Achler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    PCM5142EVM 和 PCM5102EVM 的 TAS1020数据路径相同。  器件之间的区别在于 PCM5102没有 I2C 接口。  预计会出现此错误。  这意味着检测到 TAS1020 USB 接口、但软件在 I2C 总线上看不到器件。  内存转储页面不会读回任何内容。

    从系统中卸下 PCM1862EVM 后、在声音管理器页面中选择 USB-miniEVM 作为默认播放设备。  现在启动提示音发生器页面并开始提示音。  您可以在声音管理器设备上看到绿色条。

    现在、让我们检查输出。  我在您关于 PCM1862的另一个主题中看到、您正在尝试使用耳机来确认音频输出。  除非您在 PCM5102和耳机之间有前置放大器、否则这种情况无效。  PCM5102无法驱动耳机所需的电流。  我建议您在交流模式下使用示波器或万用表(甚至是简单的手持式仪表)、并确认您看到了输出。

    您能否确认这是否正常工作? 我不想使用 PCM1862检查输出、因为它只添加了太多变量。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:  

    我断开了1862EVM 的连接,并将音频发生器与5102EVM 配合使用。  

    我在 SCL 和 SDA 线路上探测了示波器并看到了活动,但没有活动

    在 RCA 连接器输出的前面的模拟输出和 OUTL 线路上。

    PC Sound 窗口中的"扬声器"和"麦克风"也不显示任何活动!

    请参阅附加的图像:

    请参阅附加的图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在我之前的电子邮件中、PC Sound Window Playback (PC 声音窗口播放)中的"扬声器"图像

    确实显示了一个活动,但未显示  “录音”中的“麦克风”。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    您将在 PCM5102EVM 的麦克风页面上看不到任何活动。 EVM 不具有自监控功能。  

    SDA 和 SCL 不指示 PCM5102的功能、因为它没有 I2C 接口。

    如果您在扬声器页面上看到活动、并且 I2S (LRCK、BCK、DIN)上有活动、则器件应正常工作。  您能否确认跳线设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    再次验证了跳线,它们与所连接的5102EVM 图像上所示完全相同。

    PC 声音窗口显示 USB 活动,但示波器中没有显示信号

    ON: DIN、WCLK 和 BCLK;  NOR ON: DIN、LRCK、BCK 和 LRCK。

    有趣的是,这次我甚至看不到活动,甚至在: SCL 和 SDA, 即 i

    上次查看。

    谢谢、

    Isaac Achler

    电话:(650) 494-8544  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确保我们检查所有内容、您还确认 DIP 开关(SW3)正确吗?  如果切换到 OPT 输入、您应该会看到 SCLK、LRCK 和 BCK 上的数据(尽管 DIN 将为0)-情况是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW3正确! 我无法使用 OPT 输入,因为我没有正确的电缆。 我将尝试购买它。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    我想我有一个解决方法。  原始 CodecControl 软件不支持 USB、但硬件应该支持。  请尝试以下操作:

    1.为 USB 输入配置跳线和 SW3。

    2.启动 CodecControl 软件。

    3.选择查看>初始化脚本

    4.选择打开并选择此文件:e2e.ti.com/.../PCM5102-Connect-to-USB.cfg

    5.按运行按钮。   

    I2S 数据现在应正在传输至 PCM。

    如果可以的话、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我已按照您的所有说明操作,请参阅随附的图像,并使用进行了检查

    示波器 DIN、WCLK、BCLK 并在此处发现无活动。

    此外,我再次检查了 USB 流的 SW3开关跳线(全部为低电平)。

    谢谢、

    Isaac Achler

    (650) 494-8544

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    此时、我怀疑硬件可能存在问题。  如果您希望对 PCM5102A 进行一些模拟评估、PCM5142EVM 也可以正常工作。  这些器件具有相同的模拟性能。  在 frost@ti.com 上给我发送一封包含您地址的电子邮件、我将向您发送 PCM5142EVM。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    由于这两个评估板、PCM5102EVM DAC 和 PCM1862EVM ADC 都是

    故障(DAC 无法连接到 USB,ADC 已插入

    未通过模拟信号时 USB 的时钟噪声)-

    我们已从其他供应商购买了替换 DAC 和 ADC 评估板

    并完成了我们的目标、即根据我们的要求在环路中传递音频信号

    原型系统开发。

    如果您能推荐购买 TI 产品、我们将不胜感激

    部门将退款给我们、金额为:

    223.90美元+ 169.40美元= 393.30美元

    此致、

    Isaac Achler

    高级 计算机电子产品部设计工程师、  

    ITop 公司

    (650) 494-8544

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    很遗憾、您无法对 PCM EVM 进行所需的评估。

    任何退货都需要通过客户服务中心进行协调:

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、  

    自我们发送 TI 客户支持副本以来、已经超过3周了  

    定购单-有关 PCM5102EVM-U 和 PCM1862EVM 的退款,

    请参阅随附的 PDF 副本。 请尝试直接联系他们、因为这是不可能的

    让我们通过互联网后面的"藏身之处"与他们交谈"案例编号"。

    请向他们详细说明、如果我们在接下来的7天内未收到退款、

    我们必须与 BBB (Better Business Bureau)和媒体分享此问题。

    非常感谢、

    Isaac Achler

    计算机电子部高级设计工程师

    ITop 公司

    加利福尼亚州帕洛阿尔托94306

    (650) 494-8544e2e.ti.com/.../TI_5F00_Order_5F00_183881_5F00_PCM5102EVM_2D00_U.pdfe2e.ti.com/.../TI_5F00_Order_5F00_183882_5F00_PCM1862EVM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    我已回复您的电子邮件。   

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2019年9月12日

    尊敬的 TI 客户支持团队:

    2018年11月、ITop Corporation 从 TI store 2购买

    评估板:PCM5102EVM-U (DAC) 和 PCM1862EVM (ADC)。

    ITop 于2019年5月开始使用这些板、计划完成

    通过将其集成到 ITop 原型开发系统中

    2019年8月。 因为 ITop 遇到了中的电路板问题

    开始时、TI 工程师意识到这些故障所花的时间太长

    (DAC 无法连接到 USB 和 ADC

    在 USB 未通过时向其发出时钟噪声脉冲

    模拟信号)- ITop 随后购买了替换 DAC 和 ADC 板

    从而完成循环音频信号的任务

    在其原型系统开发中、同时强制延迟其开发

    几个月前的最后完成计划!!!

    2019年8月、ITop 在两块电路板上填写了 TI 表格以进行退款:

    223.90美元+ 169.40美元= 393.30美元

    一天前(2019年9月11日)、提醒 TI 工程师提供了帮助

    调试 TI 电路板、ITop 可从 TI 客户支持获得答案

    由于 ITop 于2018年11月购买了电路板、因此 TI 只能提供电路板

    更换主板但不退款… (案例编号 CS0060329)

    很明显,ITop 不再需要这些板!

    根据要求、此信函将发送给 TI 客户支持团队以获取

    他们的最后答复,然后再转交给有关方面

    方。

    此致、

    Isaac Achler

    高级 计算机电子产品部设计工程师、

    ITop 公司

    加利福尼亚州帕洛阿尔托94306

    (650) 494-8544