This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:ADC 在溢出时停止工作

Guru**** 2535710 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/834922/tlv320aic3105-adc-stops-working-on-overflow

器件型号:TLV320AIC3105

尊敬的所有人
我在产品中使用 TLV320AIC3105、我注意到以下情况:


当左/右 ADC PGA 增益控制寄存器(reg 15和16)的编程值高于大约50 (7位)时、ADC 停止记录。
我假设此时发生了一个溢出情况。
降低增益可使 ADC 再次工作。

这是预期行为吗?
如果是这样,那么即使发生溢出,允许 ADC 工作的权变措施是什么? 我不想定期读取溢出寄存器。

这些增益寄存器接受从0到127的7位增益、由于上述问题、我无法对整个7位范围进行编程。

如果有任何帮助,将不胜感激。
谢谢
Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    您 可能违反数据表中规定的0.707 Vrms 的 ADC 输入。

    目前、PGA 增益为25dB、这意味着 PGA 的输入应为40mVrms。

    25dB = 20log (x)
    X = 17.8

    Y*17.8=0.707 Vrms
    y = 40mVrms

    请验证您的输入值是否在规格范围内。

    此致、

    Priscilla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priscilla 感谢您的回答。


    我知道 ADC 过载,我的问题是“ADC 在过载时停止工作是否正常?”。
    我将以440Hz 的频率输入纯正弦波、我希望在 ADC 过载时记录削波正弦波、但在这里、当增加增益时、我不再记录任何信号。
    谢谢

    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    当 ADC 溢出时、器件不应自动禁用。 您能否读取寄存器15、16、19和22以查看 ADC 是否仍处于通电状态或 PGA 是否处于静音状态?

    此致、

    Priscilla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否从3105数据表中阐明以下内容?

    1)表69。 第0页/寄存器63:PGA_R 至 HPROUT 音量控制寄存器
    本页上的数据表很乱。

    2) 2)第37页第10.3.7章输入阻抗和 VCM 控制

    "对于未选择的模拟输入、另一个可编程选项是将其弱保持在 ADC PGA 的共模输入电压(由内部带隙电压基准确定)。 这对于将交流耦合电容器连接到模拟输入非常有用、在正常的直流电平上偏置、因此当输入从未被选中更改为连接到 ADC PGA 时、无需它们突然充电。 该选项在寄存器20和23的第0页中进行控制。 当选择输入连接到 ADC PGA 或为模拟输入旁路路径选择了输入时、用户应确保禁用此选项、因为如果选择输入时使记录的输入信号保持工作状态、则此选项可能会损坏。"

    这是否意味着如果 ADC 第一级 PGA (混频器之前)没有输入连接、那么寄存器20和23的位2应该被设定为1、并且一旦使用一个或多个输入、应该被设定为零?
    换言之,如果在混频器之前至少有一个输入连接到其 PGA,那么这些 D2位以及寄存器20和23必须设置为零?

    谢谢  




    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

     

    请参阅以下我的回答:

      寄存器59和61格式正确、寄存器60、62和63应与它们匹配。 因此、对于第0/Register 63页、它将如下所示:

    表69. 第0页/寄存器63:PGA_R 至 HPROUT 音量控制寄存器

    读/

    写入

    复位值

    说明

    D7.

    R/W

    0

    PGA_R 输出路由控制

    0:PGA_R 未路由到 HPROUT。

    1:PGA_R 路由到 HPROUT。

    D6–D0

    R/W

    000 000

    PGA_R 至 HPROUT 模拟音量控制

    有关7位寄存器设置与模拟增益值的关系、请参阅表50。

    不     可以、它 会将输入引脚弱偏置为共模电压。 D2可以始终保持为1。 请考虑下图:


     

    所有未使用的输入被连接至 VCM。 Mic2L 连接到右侧 PGA、 由于 PGA 内部是差分输入(即使在 AIC3105上)、因此 VCM 连接到负输入、电阻与 Mic2L 相同。  弱偏置未使用的输入与活动的输入或 PGA 没有任何交互。