This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254-Q1:I2S 作为附加音频 I/O

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254-Q1, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/833766/tlv320aic3254-q1-i2s-as-additional-audio-i-o

器件型号:TLV320AIC3254-Q1

您好!

我们计划评估 TLV320AIC3254-Q1。

我们的问题是:

我们希望将 GSM 模块的 I2S 接口与编解码器的辅助 I2S 接口一起使用、使编解码器像用户界面(在已用模块和 gsm 模块之间)。

这是一种情况:

GSM 模块接收一个呼叫、通过 I2S 接口将语音信号发送到编解码器、编解码器播放来自其输出之一的语音(从辅助 I2S 到模拟输出的语音)

编解码器通过其中一个输入获取用户语音、并通过 I2S 接口将其发送到 GSM 模块(从模拟输入到辅助 I2S 的语音)

 TLV320AIC3254-Q1可以执行此操作吗?

这是任何其他 TI 编解码器可以做的事情吗?

谢谢、此致、

Alessandro Pciscozzo

正在连接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    虽然 AIC3254有一个主 I2S 线路和二级 I2S 线路、但它们不能同时使用。 您是否需要 I2S 线路同时工作?

    有关次级 I2S 接口的更多信息、请参阅《TLV320AIC3254应用参考指南》中的第2.6.5节。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,亚伦,不一定。  

    我们可以选择另一种解决方案。 我们的 CPU 具有多个 I2S 接口。

    我们可以

    通过一个 I2S (1)接口将 GSM 模块与 CPU 相连

    通过 一个 I2S (2)接口将 AIC3254与 CPU 连接

    将 I2S (1)和 I2S (2)从内部连接至微处理器、形成环回

    目的是在 电话呼叫中使用 AIC3254的麦克风/耳机连接。

    您认为这是可行的吗? 您对我们如何实现我们的要求有其他建议吗?
    显然,我们需要检查内部回送是如何实现的... 但这将在微处理器端。

    谢谢、此致、

    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    这种实施对我来说是可行的。

    AIC3254器件可用于看起来与您尝试实现的目标类似的移动手持终端。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aaron。

    假设微控制器和编解码器之间有一条 I2S 总线、而微控制器和 GSM 模块之间有另一条 I2S。

    我们希望实现的目标。

    问题1)

    假设 在微控制器和编解码器之间使用 I2S 总线进行一个 VoIP (或 GSM)对话。 是否可以同时通过微处理器和编解码器之间的同一 I2S 总线驱动编解码器的另一个立体声输出通道? (显然权衡 TDM 时序)

    还是编解码器通常只能同时驱动一个输入和一个输出?

    问题2)

    在图片中、我们将有两个专用于噪声消除的输入通道。 在这种情况下、AN_IN4用于消除连接到 AN_OUT2的扬声器附近的噪声。

    有可能吗?

    此致、

    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山德罗  

    我可能无法正确理解您的图、但 AIC3254只有两个 DAC。  因此、不能使用不同的音频驱动两个独立的立体声输出。  

    有一个旁路路径允许您将麦克风信号直接传递到其中一个输出、 但我不确定这是您想要的。  

     

    -Steve Wilson