This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:您能否与大家分享支持2W @ 5V 以上且 THD 低于1%的候选器件?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2, TPA2011D1, TPA2008D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/834085/tpa3131d2-could-you-please-share-the-candidate-which-can-support-more-than-2watt-5v-with-under-1-thd

器件型号:TPA3131D2
主题中讨论的其他器件: TPA2011D1TPA2008D2

您好、先生、

我们收到了客户的请求、他们询问 AMP 可以满足以下项目:

1、大于2瓦@ 5V

THD 应低于1%

最好获得大于100dB 的 SNR

我们假设 TPA3131D2可能适合它们、但我们没有相应的电源图。 您能向我们分享一些性能图吗?

顺便说一下、我们要检查 TPA2011D1或 TPA2008D2是否非常适合它们吗?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

      对于 PVDD=5V、RDSON=120m Ω、1% THD、TPA3131可提供~2.8W 的功率。 满足您的要求不会有任何问题。  

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    感谢您的输入、当我们输入 PVDD=5V 且 THD+N 为1%时、您能否分享 SNR 性能?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我需要在 EVM 板上测试数据。 我可以在下周获取数据、因为我出差时不在办公室。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的安排、请帮助您在下周初运行测试。

    BTW、客户的扬声器设计使用4欧姆电阻。

    期待很快收到您的回复。

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2352.maximum-output-power-estimation.xlsxhi、George、

      如果您手头有 EVM、我建议您自己运行一些测试。

    附加文件我可以向您共享一个用于评估的理论分析工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaolin 和 Derek、

    很抱歉、我手头没有 EVM、在本例中需要您的支持才能进行测量。

    我很快将应用 EVM、如果有任何其他步骤、我可以在我的一侧进行测试并与大家保持一致。

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我在 EVM 板上测试功率、THD+N 和 SNR。

    PVCC=5V、负载=4 Ω、增益设置= 26dB。

    输出功率可以为2.67W @ THD+N=1%。 SNR 为91.68dB。

    请参阅随附的测试图。

    如果增益设置为20dB、PVCC=7.4V、则 SNR 为98.3dB @THD+N<1%。 与数据表匹配的数据表。