Other Parts Discussed in Thread: OPA1622, SN74LVC1G18
尊敬的 TI 社区:
关于 OPA1622放大器的使能引脚、我有更简单的问题。
在我的设计中、我将使用多路信号分离器2:1 IC 在两对 OPA1622之间切换使能信号。
我在此 工作中选择了 SN74LVC1G18 -此多路信号分离器的输入将始终处于高电平状态(输入将由电压监控器进行加速、让我们考虑电压将处于范围内//监控器输出将上拉至5VDC)。
因为我想避开继电器等。我的问题是、我选择了正确的解决方案、还是可能应该考虑不同的方法?
另一个问题是、如果我使用高状态信号来打开一个 OPA1622、 高阻抗关断状态是否会将其关闭?
使用 高阻抗关断状态来关断这种芯片是否安全?
或者、在信号处于高阻抗状态时、我可能应该为该信号添加一些下拉电阻器?
感谢你的帮助。
祝你度过美好的一天!