主题中讨论的其他器件:TAS5825M、
你好!
我们将使用 PurePath GDE 测试混合两个 I2S 源的概念、并将其输出到一个 I2S。
块结构如下所示。
如果我使用下面的块对源代码进行编码、EVM 会显示这两个音源的混合效果非常好。但是、如果我们将此源代码上传到我们正在制作的板上、 我们可以看到、miniDSP A 的0x14号书中的 Page1的数据值与 EVM 不同、因此它不会在我们的测试板上混合使用、EVM 和0x14第1页的测试板的源代码如下所示。
| Mini_DSP A 书0x14、第1页 | |
| 测试板 | EVM |
| [0]= 0x1 | 0x1. |
| [1]= 0x0 | 0x0 |
| [2]= 0x0 | 0x0 |
| [3]= 0x0 | 0x0 |
| [4]= 0x0 | 0x0 |
| [5]= 0x0 | 0x0 |
| [6]= 0x0 | 0x0 |
| [7]= 0x0 | 0x0 |
| [8]= 0xC0 | 0x0 |
| [9]= 0x0 | 0x0 |
| [A]= 0x0 | 0x0 |
| [b]= 0x0 | 0x0 |
| [c]= 0xEA | 0x0 |
| [d]= 0x1D | 0x0 |
| [E]= 0xAD | 0x0 |
| [F]= 0x0 | 0x0 |
| [10]= 0xC5 | 0x0 |
| [11]= 0xf5 | 0x0 |
| [12]= 0x6B | 0x0 |
| [13]= 0x0 | 0x0 |
| [14]= 0x20 | 0x0 |
| [15]= 0x3 | 0x0 |
| [16]= 0x82 | 0x0 |
| [17]= 0x0 | 0x0 |
| [18]= 0x6D | 0x0 |
| [19]= 0xD8 | 0x0 |
| [1A]= 0x10 | 0x0 |
| [1B]= 0x0 | 0x0 |
| [1C]= 0xCA | 0x0 |
| [1D]= 0x1B | 0x0 |
| [1E]= 0x5F | 0x0 |
| [1F]= 0x0 | 0x0 |
| [20]= 0x28 | 0x0 |
| [21]= 0x29 | 0x0 |
| [22]= 0xAE | 0x0 |
| [23]= 0x0 | 0x0 |
| [24]= 0xFD | 0x0 |
| [25]= 0x7 | 0x0 |
| [26]= 0x42 | 0x0 |
| [27]= 0x0 | 0x0 |
| [28]= 0x68 | 0x0 |
| [29]= 0xB0 | 0x0 |
| [2A]= 0x70 | 0x0 |
| [2B]= 0x0 | 0x0 |
| [2C]= 0x83 | 0x0 |
| [2D]= 0xA7 | 0x0 |
| [2E]= 0x4C | 0x0 |
| [2F]= 0x0 | 0x0 |
| [30]= 0x8B | 0x0 |
| [31]= 0xED | 0x0 |
| [32]= 0x5B | 0x0 |
| [33]= 0x0 | 0x0 |
| [34]= 0x3C | 0x0 |
| [35]= 0x27 | 0x0 |
| [36]= 0x3 | 0x0 |
| [37]= 0x0 | 0x0 |
| [38]= 0xE6 | 0x0 |
| [39]= 0x84 | 0x0 |
| [3A]= 0xC3 | 0x0 |
| [3B]= 0x0 | 0x0 |
| [3c]= 0x83 | 0x0 |
| [3D]= 0x58 | 0x0 |
| [3E]= 0xFF | 0x0 |
| [3F]= 0x0 | 0x0 |
| [40]= 0x63 | 0x0 |
| [41]= 0x8A | 0x0 |
| [42]= 0xf5 | 0x0 |
| [43]= 0x0 | 0x0 |
| [44]= 0x96 | 0x0 |
| [45]= 0x80 | 0x0 |
| [46]= 0x17 | 0x0 |
| [47]= 0x0 | 0x0 |
| [48]= 0x8B | 0x0 |
| [49]= 0x2C | 0x0 |
| [4A]= 0x42 | 0x0 |
| [4B]= 0x0 | 0x0 |
| [4C]= 0x3D | 0x0 |
| [4D]= 0xFC | 0x0 |
| [4e]= 0x9B | 0x0 |
| [4F]= 0x0 | 0x0 |
| [50]= 0x55 | 0x0 |
| [51]= 0x18 | 0x0 |
| [52]= 0x77 | 0x0 |
| [53]= 0x0 | 0x0 |
| [54]= 0x4B | 0x0 |
| [55]= 0xB6 | 0x0 |
| [56]= 0x28 | 0x0 |
| [57]= 0x0 | 0x0 |
| [58]= 0xE7 | 0x0 |
| [59]= 0x15 | 0x0 |
| [5A]= 0x94 | 0x0 |
| [5B]= 0x0 | 0x0 |
| [5C]= 0x79 | 0x0 |
| [5D]= 0x81 | 0x0 |
| [5E]= 0x43 | 0x0 |
| [5F]= 0x0 | 0x0 |
| [60]= 0xAD | 0x0 |
| [61]= 0x84 | 0x0 |
| [62]= 0xA1 | 0x0 |
| [63]= 0x0 | 0x0 |
| [64]= 0x27 | 0x0 |
| [65]= 0x82 | 0x0 |
| [66]= 0x7B | 0x0 |
| [67]= 0x0 | 0x0 |
| [68]= 0x8D | 0x0 |
| [69]= 0xDE | 0x0 |
| [6A]= 0xE0 | 0x0 |
| [6B]= 0x0 | 0x0 |
| [6C]= 0xF4 | 0x0 |
| [6D]= 0xD0 | 0x0 |
| [6e]= 0x4 | 0x0 |
| [6F]= 0x0 | 0x0 |
| [70]= 0x91 | 0x0 |
| [71]= 0x83 | 0x0 |
| [72]= 0x6C | 0x0 |
| [73]= 0x0 | 0x0 |
| [74]= 0xEB | 0x0 |
| [75]= 0xEC | 0x0 |
| [76]= 0xE1 | 0x0 |
| [77]= 0x0 | 0x0 |
| [78]= 0x27 | 0x0 |
| [79]= 0xE8 | 0x0 |
| [7A]= 0xC8 | 0x0 |
| [7B]= 0x0 | 0x0 |
| [7C]= 0xCA | 0x0 |
| [7D]= 0xEA | 0x0 |
| [7E]= 0x71 | 0x0 |
| [7F]= 0x0 | 0x0 |
我们怀疑差异不会混合。
1、为什么在第1页的0x14簿中更改值?我们现在没有在测试板上写入错误的数据值。
这是不是因为什么软件或硬件序列错误?
2.数据表中未提供 miniDSP A 和 D 的书籍和页面的详细信息。 在 PurePath 控制台2中也找不到。
我是否会收到资源来查看 miniDSP A 和 D 的书籍和页面的详细信息?
谢谢你
此致
Anthony 先生。