This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:TAS2770RJQR

Guru**** 2586205 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828942/tas2770-tas2770rjqr

器件型号:TAS2770

您好!  

我们使用的是 TAS2770放大器,观察到放大器与扬声器之间没有输出(扬声器电压)检查了数据表,发现它是由于软件关闭造成的。

 测量了处于配置频率范围的信号 SBCLK、SDIN、FSYNC。 此外、IRQZ 引脚中没有中断。

根据数据表、软件关断的原因

如果器件检测到 TDM 时钟存在任何故障、则转换为软件关断模式、例如:
•SBCLK 与 FSYNC 比无效
•FSYNC 频率无效
•SBCLK 或 FSYNC 时钟的停止、TDM 时钟误差。  

我们没有上述问题。  此外、没有设置中断。

请解释为什么在没有上述转换的情况下会发生软件关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TAS2770

    大家好、

    我使用的是 TAS2770音频放大器。 在我运行时、我在 PWR_CRL 寄存器中获得了"软件 SHUDOWN"。 我不知道我遗漏了什么。

    我在这里提到了 TAS 配置:-

    芯片地址                          寄存器           值

    TAS2770_CHIP_ADDRESS CLOCK _CFG 0x00
    TAS2770_CHIP_ADDRESS PB_CFG1       0x06
    TAS2770_CHIP_ADDRESS INT_MASK0   0x00
    TAS2770_CHIP_ADDRESS INT_MASK1   0x00
    TAS2770_CHIP_ADDRESS TDM_CFG0   0x09
    TAS2770_CHIP_ADDRESS TDM_CFG1   0x03
    TAS2770_CHIP_ADDRESS TDM_CFG2   0x0A
    TAS2770_CHIP_ADDRESS TDM_CFG3   0x00
    TAS2770_CHIP_ADDRESS TDM_CFG4   0x32
    TAS2770_CHIP_ADDRESS TDM_CFG5   0x42
    TAS2770_CHIP_ADDRESS TDM_CFG6   0x45
    TAS2770_CHIP_ADDRESS PB_CFG0      0x0F
    TAS2770_CHIP_ADDRESS PWR_CTL   0x00

    我们检查了一些寄存器,这里提到了寄存器名称和获取值:-

    MISC_IRQ - 0x81;

    INT_LIVE0、INT_LIVE1、INT_LTCH0、INT_LTCH1、INT_LTCH2、INT_MASK0、INT_MASK1 - 0x00;

    PWR_CTL - 0x02;  

    TDM_DET - 0x24;

    谢谢、

    维尔女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、MS Vel、

    我们的团队将查看此问题。 我们将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vel:

    您是否尝试使用 PPC3的配置导出表单? 您可以使用"终端系统集成"面板来生成配置文件。
    使用 PPC3的配置文件可以让您知道不会遗漏任何所需的寄存器写入。

    您还可以验证输入时钟信号是否与您的器件配置相对应、这些信号上的不匹配可能会触发禁用器件的错误检测。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan Salazar、

    1.您是否尝试使用从 PPC3导出的配置?

    否 我没有使用 PPC3。我需要您的支持。

    2.您还可以验证输入时钟信号是否与您的器件配置相对应。

    是的、已验证我的配置中的输入时钟频率。

    谢谢、

    维尔女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     我们在使用 EVM 时检查了 PPC3寄存器值、并在我们的应用中进行了相应设置。 但我们仍然在功率控制寄存器中实现了软件关断。 除了软件关断状态、我们没有获得任何其他实时和锁存中断。 此外、我们还没有获得 IRQ (来自引脚的中断)。  我们还 检查了 SBCLK、FSYNC、FSYNC 比以及示波器中扬声器放大器的数据输入、一切都很好。 但它显示了软件关闭、因此我们没有在扬声器输出端子中获得开关输出。

     当每个信号(SBCLK、FSYNC 及其比率和数据)正常时、软件关闭的原因可能是什么?  

    谢谢

    维尔女士

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjanaa、

    我的同事将查看此内容、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     此外、在上述相同条件(软件关断条件)下、我们不会获得 Areg (栅极驱动电压稳压器输出)电压。 但我们得到的 DREG 电压为1.6V。

    在软件关断条件下 、我们是否不会获得 DREG 电压?

    还是由于 DREG 电压缺失、我们将会得到软件关断?

    请尽快澄清上述两个问题(当前和上一个问题)。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjanaa、

    您可以共享设备配置吗?
    您是否使用 PurePath Console 3生成此配置?

    如果您不使用 EVM、您是否还可以共享原理图以验证所有内容是否正确。

    寄存器0x20至0x25可用于了解错误是否触发了中断。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vel:

    我还将在另一个相关主题上对此进行跟踪。

    您可以共享 PPC3配置吗? 此外、您的时钟频率是多少(SBCLK、FSYNC)?
    我将尝试在我的一侧复制您的测试。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Ivan、

     请查看以下器件配置

    芯片地址                          寄存器           值

    TAS2770_CHIP_ADDRESS CLOCK _CFG 0x00
    TAS2770_CHIP_ADDRESS PB_CFG1       0x06
    TAS2770_CHIP_ADDRESS INT_MASK0   0x00
    TAS2770_CHIP_ADDRESS INT_MASK1   0x00
    TAS2770_CHIP_ADDRESS TDM_CFG0   0x09
    TAS2770_CHIP_ADDRESS TDM_CFG1   0x03
    TAS2770_CHIP_ADDRESS TDM_CFG2   0x0A
    TAS2770_CHIP_ADDRESS TDM_CFG3   0x00
    TAS2770_CHIP_ADDRESS TDM_CFG4   0x32
    TAS2770_CHIP_ADDRESS TDM_CFG5   0x42
    TAS2770_CHIP_ADDRESS TDM_CFG6   0x45
    TAS2770_CHIP_ADDRESS PB_CFG0      0x0F
    TAS2770_CHIP_ADDRESS PWR_CTL   0x00

    我们检查了一些寄存器,这里提到了寄存器名称和获取值:-

    MISC_IRQ - 0x81;

    INT_LIVE0、INT_LIVE1、INT_LTCH0、INT_LTCH1、INT_LTCH2、INT_MASK0、INT_MASK1 - 0x00;

    PWR_CTL -  0x02; (软件关断)

    TDM_DET - 0x24;

    在下面查找音频放大器原理图的片段、供您查阅

    从主机微控制器、I2C、I2S 和 SDZ 信号的电平转换为1.8V 并提供给放大器。 放大器的电源(PVDD)由主机控制器控制、并在报警条件下启用电源。

    我们在放大器侧探测了 SBCLK、FSYNC 和 SDIN、它满足要求。 我们没有任何 TDM 时钟误差或 FSYNC 比率误差或任何其他误差。 我们取消了中断屏蔽并检查了任何中断、但我们没有得到任何中断。 在读取电源控制寄存器时、我们将获得"软件关断"。 不同之处在于、我们没有收到任何中断。 我们在 SDZ 高电平10ms 后初始化 I2C 通信、在 I2C 通信16ms 后初始化 I2S。 我们可以使用 I2C 通信读取寄存器。 但唯一让我们感到无法实现的是"软件关闭"。 请告诉我们上述问题的解决方案。

    提前感谢

    R.Sivasuryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的时钟频率是多少?

    我建议使用 PPC3生成配置序列。

    我只设置您在上一条注释中添加的寄存器、器件未完全初始化。
    连接是 PPC3生成的基本配置、此配置工作正常。 但是、如果您使用的时钟与 EVM 板不同、则需要对其进行调整。

    e2e.ti.com/.../init.cfg

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对此有其他疑问或意见吗?
    您的设备现在是否能够正确初始化?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我们的时钟频率为6.1Mhz、采样率为96kHz、比率为64。

    即使按照 init.cfg 中的建议更改了配置序列、我们仍然面临此问题。

    谢谢

    R.Sivasuryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R.Sivasuryan,

    我验证了提供的 init.cfg、其中 BCLK = 6.144MHz、FSYNC = 96kHz。 它工作正常。
    但是、我生成了一个新的、附在下面的文件:

    e2e.ti.com/.../init_5F00_96k_2D00_64rate.cfg

    请注意、在这些 cfg 文件中、末尾有一些命令用于启用和禁用器件。 只使用使能部分进行初始化、您可以稍后使用禁用部分将器件置于睡眠状态。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

     请告诉我除数据表中提到的所列条件之外的其他软件关断原因(例如 SBCLK 与 FSYNC 比率无效、FSYNC 频率无效、SBCLK 或 FSYNC 时钟停止、TDM 时钟误差、负载电流、裸片温度)。

    我们没有收到任何中断或 IRQ、唯一的问题是软件关闭。 请提供建议。

    谢谢

    R.Sivasuryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     如果您对上述配置和原理图有任何建议、敬请告知我们。

    谢谢

    R.Sivasuryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivasuryan、

    您能否在器件初始化时提供电源电压的一些示波器捕获? 也许有一些瞬态会导致器件关断。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivasuryan、

    您是否能够获得请求的捕获?
    您的应用程序状态是否有任何更新?

    谢谢!

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

      我在原理图中的两个扬声器端子上都放置了0.1uF 电容器。 移除电容器后、它开始工作。 扬声器端子中的电容器抑制交流信号并将器件保持在软件关断模式。

    谢谢

    R.Sivasuryan