This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:邻近的引脚对引脚短路、不会损坏 TAS5805M 的集成自保护功能

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/834678/tas5805m-adjacent-pin-to-pin-short-without-damage-of-integrated-self-protection-for-tas5805m

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了我们 有关使用 TAS5805M 的集成式自保护 PBTL 进行相邻引脚对引脚短路而不会造成损坏的问题。

然后、我检查了数据表、发现 相邻的引脚对引脚短路而不会损坏集成自保护。

我还发现了第 9.5.3.3.1节过流关断(OCSD)。

因此、本节仅介绍电源或 GND 短路、而不介绍引脚对引脚的描述。

因此、当 与 PBTL 一同使用时、当输出 P / N 之间发生短路时、请告诉我器件中的保护电路是如何工作的。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasebe、

     当器件设置为 PBTL 模式时、芯片将控制内部输出级驱动器、并在同一相位将 OUTP 和 OUTN 开关短接在一起、以提高器件的供电能力。  

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda-San,您好!

    感谢你的答复。

    这个问题还不够。
    我的问题是、如果输出引脚(扬声器的两端)在连接到 PBTL 时短路、IC 是否会损坏。
    如果有保护功能、请让我了解有关内部保护操作的更多信息。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasebe-San、

     如果我清楚地理解您的问题、您会提到扬声器两端短接在一起(PBTL 模式)是否有任何损坏

    我认为答案是否定的 因为该器件在 发生短路时设计了过流(OC)保护、包括 BTL 和 PBTL。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda-San,您好!

    感谢你的答复。

    我了解到数据表第44页的9.5.3.3.1过流关断(OCSD)说明适用于 BTL 或 PBTL 期间引脚对引脚短路的情况。
    是这样吗?

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、Yasebe、

      TAS5805可支持端子到端子短路保护。 还提供邻居引脚短路保护。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda-San,您好!

    感谢你的答复。

    我理解您的意见。

    我将向我的客户解释您的意见。

    此致、

    哈塞伯