This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:PVCC 上连接的10 Ω 电阻器、如图 38.

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/834505/tpa3113d2-10-ohm-resister-connected-on-pvcc-in-fig-38

器件型号:TPA3113D2

大家好、

您能否告诉我图中10欧姆电阻器在 PVCC 和 AVCC 之间放置的原因。 38?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、您好!

     由于它是一个旧器件、因此用途不是很明确。 但我们的团队将会了解这一点。 该10欧姆电阻器的问题是什么?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    您能否为不清楚的事情支付额外费用?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi、您好!

      添加该 R 作为滤波器、以逃逸 PVDD 噪声、从而与 AVDD 进行集成。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    感谢您的观看。 我明白了。

    此致、

    Takashi Onawa