请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1804 大家好、我使用 PCM1804进行构造、例如专业声卡、遇到了芯片有时进入噪声状态的问题、相对于满量程、宽频率范围噪声约为-50 dB。 当主时钟脱离相位相对 BCLK 和 LRCK 时、似乎会发生这种情况、并且它会保持此状态、直到电源被循环或芯片在引脚19上复位。 这将是一个问题、因为 声卡将远程放置、并且必须全天候工作。 我怀疑如果存在一些主要的 EMC 问题或电源尖峰、芯片可能会被强制进入此状态、我希望声卡能够抵御构造器等问题。 您是否知道是否有办法解决这个问题或通过某种方式检测它以便芯片可以复位?
Malte Sjostrand
Sveriges 无线电
105 10斯德哥尔摩
瑞典