This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:未使用的引脚

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/834996/pcm2900c-unused-pins

器件型号:PCM2900C
主题中讨论的其他器件: HID2

您好,

 我们对 PCM2900C 器件有一些疑问。

我们的设计中未使用 VOUTL、VOUTR、HID0、HID1、HID2引脚。 请建议如何处理这些引脚? 即可以 保持未连接状态、连接到 VCC/GND 或上拉和下拉。 如果我们必须使用上拉或下拉、请同时注明电阻器值和要使用的电压轨。

我们希望能快速回复。  

此致、

Bankesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bankesh、

    由于 HID0、HID1和 HID2具有内部下拉电阻器、因此您可以将其保持未连接状态。 VOUTL 和 VOUTR 也应保持未连接状态。

    此致、

    Priscilla