This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:通过 GVDD 生成电压时的 PLIM 阈值精度

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/834507/tpa3113d2-plim-threshold-accuracy-when-generating-the-voltage-by-gvdd

器件型号:TPA3113D2

大家好、

我不清楚数据表中有关 PLIM 的说明。  我想将 PLIM 阈值设置在3.1W 至4.0W 范围内。 然后我有一个问题和一个请求。

是否可以使用分压后的 GVDD 将 PLIM 阈值设置在该范围内? 或者、我们是否需要使用外部基准电压来获得此类特定阈值?
2.您能否通过以下参数计算估计的 PLIM 阈值范围?

这是电路参数。

PVCC:12V
拓扑:BTL
增益:20dB (Vout/Vin)
扬声器:8欧姆
滤波器寄生电阻:0.045欧姆(铁氧体磁珠的寄生电阻)
目标 PLIM 范围:(3.1~4.0W)

此致、

Takashi Onawa