This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:帮助

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPS3802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/833946/tpa3251-help

器件型号:TPA3251
主题中讨论的其他器件: TPS3802

测得 TPA3251的故障输出为3.3V 的高电平、而 TPS3802的复位始终为低电平、因此无法启动 TPA3251。

2.当 TPS3802的 MR 与 TPA3251故障断开时、TPS3802可在复位时正常输出、TPA3251可正常启动。

3.测试环境:无负载、无热、无短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、在条件1中、您在 TPS3802的引脚5上测量的电压为3.3V、但引脚3的输出为低电平吗?

    对于条件2、您是否仅尝试移除 R65或 R63而不是整个 MR 电路来查看它们是否独立工作?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好            

     1.是的。           

     2.尝试断开 R65和 R63连接后、测量 MR 和 VDD 的电压为3.3V、RESET 可发送高电平。           

     3.故障处于高电平。 在故障和 MR 被连接后、复位处于低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在 R65已连接且 R63已断开连接的情况下进行测试、然后在 R65已断开且 R63已连接的情况下进行测试。

    此致、

    Luis