This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:如何解决 TAS2505-Q1#39;s EMC 故障问题?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/833743/tas2505-q1-how-to-solve-tas2505-q1-s-emc-fail-issue

器件型号:TAS2505-Q1

您好!

   我的产品采用 TAS2505Q1测试 EMC 结果失败、发现只要电路的屏蔽 TAS2505Q1侧通过 EMC 导通即可。

测试结果如下:

我想在输出中添加 L-C 滤波器以进行抑制。 如何匹配参数?

我在网站上有参考 L-C 滤波器信息、但我不知道如何为故障频带选择参数。

对于故障频带是否有任何好的参数建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    您能否尝试使用本文档第3节中建议的值? 此滤波器建议适用于此器件。

    http://www.ti.com/lit/an/slaa581/slaa581.pdf

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

                   感谢您的反馈。

                   我使用了4欧姆负载、该解决方案是相同的吗?

                   还是4欧姆有其他解决方案?

                    是否有可供参考的公式?

    谢谢。

                  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      正确、我使用的负载为8欧姆。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    该解决方案适用于4欧姆和8欧姆负载。 这有助于减少 EMC 故障。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.