This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:高达2.8KHz 的单声道运行

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/834227/tas5766m-mono-operation-to-2-8khz

器件型号:TAS5766M

大家好、

 

Pure Path 3开发套件软件将单声道操作限制在1kHz 及以下。   我的客户通常使用来自 EVM 的寄存器转储并将其编程到其固件中。   他们正在进行的项目是单点立体声配置、低音扬声器在该配置下以~2.8kHz 的频率将两个高音扬声器双手取下。   他们希望 以高达2.8kHz 的频率运行单声道、是否有解决方法?  换言之 、他们能否只编辑此参数的转储寄存器设置?如果是、他们会  在哪里找到该设置?

 

感谢您的问候、John Garrett TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否提供有关测试设置和条件的更多信息?  音频源频率是多少? 输出频率取决于音频源频率。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    您能否指定当前问题的更多详细信息? 并不是很清楚。

    系统中有多少 TAS5766? (可能有2个器件、一个用于 PBTL 单声道低音扬声器、一个用于 BTL 立体声高音扬声器、这是正确的吗?)

    1kHz/2.8kHz 限制的含义是什么? 它是频率响应曲线吗? 如果是、请向我们分享您的 ppc3配置文件。

    此致、

    Matthew