This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:如何将其配置为线性放大和平坦的频率响应?

Guru**** 2537180 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/833486/tas5756m-how-to-configure-it-for-linear-amplification-and-flat-frequency-response

器件型号:TAS5756M
主题中讨论的其他器件: TAS2770

我们仍未完成 TAS5756M 的正确配置。

 

我们的目标是获得
-线性放大
平坦 的频率响应

我们基本上希望 TAS5756M 用作简单的放大器、类似于 TAS2770。


是否有任何关于如何实现此目标的建议?

 

TAS 的输入频率为48kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcelo 您好、

      您是否意味着要禁用 DSP 并将其用作更简单的 DIN D 类? 我们有 TAS5760和 TAS5720是非 DSP 放大器。

    顺便说一下、您问过平坦的频率响应、它是否要求20Hz-20kHz 等音频频带?  

      请告诉我们您当前的配置和结果。 我们将分享更多建议。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我是说禁用 DSP 并将其用作更简单的 DIN D 类
    音频频带为20Hz-20kHz。

    我不能使用其他器件、它必须是 TAS5756M。
    在类似产品中、我们使用的是 TAS2770、它没有 DSP、可满足我们的需求。
    因此、我们需要类似的东西、但 使用 TAS5756M。

    是否有任何方法可以使用 PurePath 禁用 DSP?

    Thx、

    Marcelo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Marcelo、

       您可以选择一个流程并将所有设置保留为默认值。 它可以一直工作。 您可以尝试并告诉我结果

    此致

    Linda