This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:复位后仍然存在上电问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/834046/tpa3221-still-problems-with-power-up-after-reset

器件型号:TPA3221

您好!

我遇到了主题"TPA3221:问题:/RESET 释放后 PWM 开关无法启动"中描述的相同问题、但由于他们在结尾讨论了私人消息、我看不到他们的解决方案。 您能否告诉我您最终是如何解决问题的、还是问题是由什么引起的?

问题的说明:

TPA3221由30V PVDD 和5V (外部)上拉电阻器馈入至 RESET 引脚。 TPA3221工作正常。 我们使用按钮将复位拉低。 当 RESET 被拉至低电平时、FAULT 也会变为低电平(?数据表显示当应用复位时 FAULT 被强制为高电平)。 释放 RESET 后、FAULT 保持低电平、TPA3221不会再次启动。 施加静音时(如数据表中建议使用1k 电阻器和按钮)、故障变为高电平。 但是、当静音释放时、FAULT 再次变为低电平。

当 TPA3221正在运行且应用了静音时,同样的行为也会出现=>故障变为低电平,TPA3221停止工作,并且不会回来。

我们将 PCB 设计为使用内部 LDO。 但复位由外部5V 馈送。

提前感谢您的回复。

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...我解决了这个问题。 我们针对设计采用了错误的器件功能模式配置、这会强制出现所有错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太完美了!