This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3245:噼啪噪声

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/834339/tpa3245-pop-noise

器件型号:TPA3245

大家好、

当客户使用 TPA3245时、他们发现当控制18引脚(复位)为低电平时、功率放大器将输出 POP 噪声。

现在的情况是、当系统正常工作时、它只控制复位引脚并将复位引脚设置为高电平或低电平。 设置为低时、将显示 POP 的声音;设置为高时、POP 的声音将低于设置为低时的声音。

如有任何建议、敬请参阅原理图:e2e.ti.com/.../3245AMP.pdf

此致、
Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我需要了解导致杂音的阶段。 您是否可以尝试短接 TP18和 TP17以查看是否仍然显示杂音?  如果是、则为 TPA3245 prblem。 如果不是、这是另一级的方案。

    迪伦