This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49350:I2C 自动递增?

Guru**** 2393135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49350, LP5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/833828/lm49350-i2c-auto-increment

器件型号:LM49350

你(们)好 我在设计中使用了一些 TI 芯片。

其中一个器件 LP5030在 i2c 上自动递增、因此我可以从寄存器地址0x00开始、并且每个后续字节都存储在递增正确的寄存器地址中。

LM49350是否也会自动递增?  

最好发送一个用于配置所有寄存器的单个缓冲器。  

此外、为什么 LM49350评估版已停产?  

是否有可用的模块?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、  

    我相信 LM49350会自动递增。  遗憾的是、我没有 LM49350 EVAL 板来测试这一点。 我可以在应该非常相似的 LM49352上进行测试。  

    EVAL 板过时的原因是主板上的 IC 被淘汰。 当时有人讨论如何将评估板移至新的主板平台、 但由于更新硬件和软件的努力、当时的决定是中止评估平台。 我们已经看到对 LM4935x 系列的一些新兴趣、如果这种趋势继续下去、我想可以再次做出这一决定。  

    我确实有一个 LM49352评估板、如果您愿意、我可以向您发送它、它与 LM49350类似、具有更高的性能、并且对模拟输入进行了细微的更改。 控制软件只能在 Windows XP 上运行。  因此、您需要使用自己的处理器对 EVM 进行编程、或者找到旧 PC。  由于软件使用时间较长,并且没有使用 Windows XP 的计算机, 我们将无法从最后开始支持该软件

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steve 提供的所有信息! 这很有帮助。  

    我肯定有兴趣尝试 LM49352评估板。  

    我可能可以使用我的 MCU 或 Aardvark 对其进行配置。