This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:请为我们提供 PCM2912APJT 的焊盘图案支持

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/833942/pcm2912a-please-support-us-for-land-pattern-of-pcm2912apjt

器件型号:PCM2912A

尊敬的 TI:

我们正在使用 PCM2912APJT 设计 USB 音频。

但是、在此数据表中、您不提供焊盘图案。

请为我提供支持!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定原因、但 PCM2912A "PJT"封装没有推荐焊盘图案。   

    我查看了类似的 TI 封装、这一封装看起来是等效的、您应该能够使用此处所示的焊盘图案: http://www.ti.com/lit/pdf/MTQF002

    请注意、两个封装之间的封装高度不同、但 X/Y 尺寸看起来是相同的。  在开始生产之前、请仔细检查自己。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin Wells、

    非常感谢。

    但 我认为有几个客户、因为我会问这个问题。

    请在数据表中添加推荐焊盘图案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在研究如何添加该内容。  可能需要一些时间、因此请将客户问题直接发送给我们、直至更新。