主题中讨论的其他器件: TAS2560
您好!
1.仅在 TAS2559应用中 ,它必须具有用于 TAS2559的 MCLK 输入? 如何为 TAS2559设置 I2S 主控或受控模式?
2.在 TAS2559+ TAS2560 应用中, 它需要 MCLK 输入? 如果必须有, 2559或2560会给哪一个? 如何在2559+2560中设置 I2S 主器件或从器件?
谢谢!
Meican.Wu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
1.仅在 TAS2559应用中 ,它必须具有用于 TAS2559的 MCLK 输入? 如何为 TAS2559设置 I2S 主控或受控模式?
2.在 TAS2559+ TAS2560 应用中, 它需要 MCLK 输入? 如果必须有, 2559或2560会给哪一个? 如何在2559+2560中设置 I2S 主器件或从器件?
谢谢!
Meican.Wu
Meican、您好!
感谢 LPAA 团队的参与。
在终端应用中、TAS2559不需要 MCLK。 默认情况下、TAS2559应设置为 I2S 从机模式。 对于 I2S 主机模式、我将与 软件团队一起检查如何设置寄存器、并尽快返回给您;
2.在终端应用中、TAS2559+TAS2560无需 MCLK。 默认情况下、它应该是从模式。 请问 您为何要在终端应用中将 TAS2559+TAS2560设置为 I2S 主器件? 有什么具体原因吗?
非常感谢。
此致、
Peter