This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:单电源运行-我可以使用 AVDD 上拉复位吗?

Guru**** 2387680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPA3220, TPA3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/833036/tpa3220-single-supply-operation---can-i-use-avdd-to-pull-up-reset

器件型号:TPA3220
主题中讨论的其他器件:TPS55340TPA3221

你(们)好。

我正在设计一款在单电源模式(由 TPS55340 30V 升压转换器供电)下使用 TPA3220的产品。

我想知道是否可以将 RESET 连接到 AVDD 引脚以打开放大器?

在数据表的第25页上、显示"当释放 RESET 以开启 TPA3221时、FAULT 信号将变为低电平、并且 AVDD 稳压器将启用"。 这表明、在复位已经为高电平之前、AVDD 将不可用、也就是说、连接它们将不起作用、因为这会产生循环依赖关系。

如果是这种情况、如果我在没有外部5V 电源的单电源模式下运行放大器、应该如何打开该放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeremiah、

       TPA3220器件需要单个外部电源才能正常运行。 需要使用高压电源 PVDD 为扬声器放大器的输出级及其相关电路供电。 PVDD 可用于为内部 LDO 供电、以便为 AVDD 和 GVDD 提供5V 电压(将 VDD 连接至 PVDD)。

    请参阅 EVM 用户指南:

      此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Linda、但我认为您没有正确阅读我的问题。

    是否有其他人可以回答我的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeremiah、

    请在此处查看我的文章: https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/825077/3055338 、了解 TPA3220。 由于这种循环相关性、您需要从外部清除复位。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Louis、这完全解答了我的问题。

    我的微控制器有一个(有噪声) 5V SMPS、可用于上拉复位。 使用此电源是否存在任何性能问题、或者是否需要 LDO? 我注意到 EVM 使用 SMPS 上拉复位、因此我猜这可能是可以的。

    我同意 Nick 的观点、即数据表中的几行澄清将会很有用。

    谢谢、

    Jerry