This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2500:如何选择电阻来限制 PGA2500的输入电流

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2500, NE5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/829315/pga2500-how-to-select-resistance-for-limiting-the-input-current-of-pga2500

器件型号:PGA2500
主题中讨论的其他器件: NE5532

您好、先生、

我们将在应用中选择 PGA2500和 NE5532。 在 PGA2500 EVM sch (sbou023.pdf)中、有电阻器 R7和 R8以及肖特基二极管 D6至 D9、为 PGA2500提供输入保护。 我们对 R7和 R8的选择感到困惑。 由于我们在应用中使用10欧姆(0603)、因此电阻 器始终 会烧断。 请就此问题向我们提出一些建议。

谢谢。

BR  

Sara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    是的、电阻器 R8/R9用于限制流向肖特基二极管的电流;其额定功率必须能够承受故障条件下的最大电流。  

    例如、  一种常见的情况是用户 将 麦克风电缆和 /或输入连接短路。  在这种情况    下、当直流阻断电容器(10至47uF)对幻象电源电压(高达~48V)放电时、会发生电流瞬态、并且快速瞬态电流浪涌会流经电阻器和肖特基二极管。  在48V 幻象供电的情况下、电流浪涌将超过4安培、并在短时间内流经电阻器

    1) 1)您能否描述 此应用中导致电阻器烧断的故障情况?  它是否与上面描述的相似? 如果故障情况与上述不同、那么器件在该应用的输入端可以看到的最坏过压情况是什么?  故障是 直流过压条件还是瞬态?

    2) 2)此应用中是否使用了幻象电源? 如果是、电压电平是多少? 在这种情况下、使用了多大尺寸的直流阻断电容器?

    谢谢、此致、

    Luis

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回复。

    1) 1)您能否描述 此应用中导致电阻器烧断的故障情况?  它是否与上面描述的相似? 如果故障情况与上述不同、那么器件在该应用的输入端可以看到的最坏过压情况是什么?  故障是 直流过压条件还是瞬态?

    -- -插入或拉出鹅颈时。

    2) 2)此应用中是否使用了幻象电源? 如果是、电压电平是多少? 在这种情况下、使用了多大尺寸的直流阻断电容器?

    -48V iaccord 技术。 直流阻断电容器为 47uF/63V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

     用户应 在完成所有麦克风连接后打开48V 幻象电源、并避免  在打开48V 幻象电源后更改麦克风连接。  如数据表中所述、   如果在交流耦合电容器充电至48V 后输入连接短接、串联电阻器将会出现大浪涌电流  

    一种可能的解决  方案是将电阻器增加到50欧姆(如果可能、请使用更大的封装、额定功率更高的电阻器)。   此外、 请在 串联电阻的另一侧添加~11V 钳位 TVS 双向二极管。

    请参阅下面的内容。  

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    谢谢。您能给我一些关于 C1和 C2选择的建议吗? 因为    我们可以在插入或拉出鹅颈时听到条纹。 在48V 幻象供电打开后。 我们知道  这是一种打破规则的操作、但我们无法 避免这种风险、也无法 避免我们如何降低排屑 量。

    谢谢、

    BR

    Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    48V 幻象电源电压将为47uF 直流阻断电容器充电、当输入短路时、这将产生较大的浪涌电流。  

    您 可以考虑减小阻断电容器的值。  PGA2500建议的电容值范围为10uF 至47uF。  直流阻断电容器与 PGA2500的输入阻抗(每个引脚的典型值为4600欧姆)相互作用、形成高通滤波器、从而阻断直流信号。  在输入端使用47uF 直流阻断电容器时、转角频率 (f-3dB) 为~0.747Hz。

    f (3dB)= 1/(2 *π()* Cin * 4600欧姆)= 1/(2 * pi ()* 47 μ F * 4600欧姆)= 0.747-Hz

    同样 、使用10uF 直流阻断电容器将 转角频率设置为~3.51Hz。   

    如果您的应用 允许在  高通滤波器上使用更高的转角频率、您可以考虑 进一步减小电容器以减少电流浪涌/电压尖峰。   需要权衡 的是高通 滤波器上较高的转角频率、这将 导致  低频信号衰减。

    谢谢、此致、

    Luis