This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:连接不同的扬声器频率

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/832387/tas6422-q1-connecting-different-speaker-frequencies

器件型号:TAS6422-Q1

大家好、

需要您的帮助。 我们的客户希望同时将低频扬声器(20Hz 至2kHz)连接到通道1、 并将中频扬声 器(500Hz-4kHz)连接到 TAS6422-Q1的其他通道。

我们是否可以在通道输出和扬声器之间使用滤波器(LC 滤波器)来过滤各个扬声器的频率?

如果这不起作用、您能否为我们提供实施此操作所需的步骤和注意事项?

提前感谢。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

       您可以使用主机 DSP 使用数字滤波器来控制输出信号频率范围。 使用 LC 滤波器硬滤波可能会影响最终的声音效果。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TAS6422-Q1

    我们如何将低频扬声器低音扬声器(20Hz 至2、000Hz)连接到通道1、将中频扬声器范围(500Hz-4kHz)连接到其他通道?

    我们是否可以在输出引脚和扬声器之间使用滤波器(LC 滤波器)来过滤各个扬声器的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上文另一篇最近的文章所述。  

    1. 用户可以在放大器之前使用 DSP、根据 TAS6422-Q1的每个通道的需要过滤频率范围。  
    2. 用户还可以在放大器后面使用无源滤波器(交叉)来过滤 每个扬声器的频率范围。