This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:如何设置 TPA3138D2的 Plimit?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/833096/tpa3138d2-how-to-set-the-plimit-for-tpa3138d2

器件型号:TPA3138D2

大家好,  

我将 TPA3138D2与3W 扬声器配合使用,PVCC 为8V,您有没有关于 Plimit 配置的建议?

谢谢  

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    负载阻抗是多少?

    对于4 Ω 负载、根据 Rson 和 Rtrace、输出的 Vpp 应为5.5V、功率为3W。

    输出的 Vpp 大约是 PLIMIT 引脚电压的5.7倍(采用 BD 模式)和11.4倍(采用1SPW 模式)。

    因此、PLIMIT 引脚上的电压应为0.965V

    此致、

    Derek

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:  

    感谢您的快速回复。

    负载阻抗为8欧姆,因此输出的 VPP 应为7.3V

    7.3/5.7= 1.28V, 可以选择两个电阻器(10.2K 和2.2K) 来分压 GVDD 电压,使 PLIMIT 上的电压大约为1.28V。-我对吧?

    谢谢  

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    没关系。

    您应该考虑布线损耗、可以调整 EVM 板或板上的值。

    此致、

    Derek