This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:您能否帮助检查原理图和获取正弦波的设置。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/831597/tlv320adc3101-could-you-kindly-help-to-check-schematic-and-the-setting-for-getting-sine-wave

器件型号:TLV320ADC3101

降级:

您能不能帮助检查原理图和正弦波的设置。

DELAY_ms (100)

写入(0x32、[0x00、0x00])

写入(0x32、[0x01、0x01])

DELAY_ms (100)

写入(0x32、[0x04、0x00、0x91、0x08、 0x07、0x80])

写入(0x32、[0x12、0x88、0x82、0x80])

写入(0x32、[0x1B、0x00])

写入(0x32、[0x00、0x01])

写入(0x32、[0x33、0x00])

写入(0x32、[0x36、0xB3])

写入(0x32、[0x39、0xB3])

写入(0x32、[0x34、0x3F])

写入(0x32、[0x37、0x3F])

写入(0x32、[0x3B、0x20、0x20])

写入(0x32、[0x00、0x00])

写入(0x32、[0x51、0xC2、0x00])

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lian、  

    对于未使用的微偏置、 只需将引脚悬空即可

    未使用的输入可以连接在一起、并使用一个0.47uF 电容器将其端接至 GND。  

    我对您的配置有点困惑。  下面的行绕过 PGA、  

    写入(0x32、[0x36、0xB3])

    写入(0x32、[0x39、0xB3])

     

    但是、您还会将信号路由到 PGA。 并设置增益。  您打算使用哪条信号路径?

     

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson:

    感谢您的回复。

    如果信号路径如下图所示、我们如何设置参数:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、  

    您似乎希望让两个差分输入驱动每个 ADC。  是否确定要为两个 ADC 提供相同的输入?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson:

    两个 ADC 无需具有相同的输入。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、  

    下面是 GUI 中经过修改的示例脚本

    ################################

    #线路输入(J9)立体声录音

    编号-->

    编号

    ################################

    ################################

    #软件复位

    ################################

    编号

    #选择第0页

    宽30 00

    编号

    #通过软件复位初始化设备

    W 30 01 01

    编号

    #延迟100mS

    D 100

    ################################

    ################################

    #时钟设置

    编号-->

    编解码器接收到的#:MCLK = 11.2896MHz、

    # BCLK = 2.8224MHz、WCLK = 44.1kHz

    ################################

    编号

    #选择第0页

    宽30 00

    编号

    # NADC = 1、mAdc = 2

    宽30 12 81 82

    编号

    # AOSR = 128 (默认值)

    编号

    ################################

    ################################

    #音频设置  

    ################################

    编号

    #默认设置:I2S、16位、从机模式(BCLK 和 WCLK 为输入)、禁用三态 DOUT

    宽30 1b 00

    ################################

    #信号处理设置

    ################################

    编号

    #选择第0页

    宽30 00

    编号

    #将 ADC 模式设置为 PRB_P1 (默认)

    W 30 3D 01

    编号

    ################################

    ################################

    #录制设置

    ################################

    编号

    #左侧 ADC 音量= 0dB

    宽30 53 00

    编号

    #右 ADC 音量= 0dB

    宽30 54 00

    编号

    #选择第1页

    宽30 00 01

    编号

    #麦克风偏置已关闭

    宽30 33 00

    编号

    #左侧 PGA 的左侧 ADC 输入选择=使用 IN2L (p)和 IN3L (M)的差分对  

    宽30 34 3 f

    编号

    #为正确 PGA 选择正确的 ADC 输入=使用 IN2R (P)和 IN3R (M)的差分对  

    宽30 37 3f

    编号

    #左模拟 PGA 振幅= 0dB

    宽30 3b 00

    编号

    #右侧模拟 PGA 振幅= 0dB

    宽30 3c 00

    编号

    #选择第0页

    宽30 00

    编号

    #为左侧 ADC 和右侧 ADC 加电

    W 30 51 C2

    编号

    左侧和右侧 ADC 通道#取消静音(增益= 0dB)

    宽30 52 00

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson:

    波形如下所示、基于设置参数。

    我们如何才能获得好的波? MCLK 为12M、采样率为48K、16位(IIS)。

    另一个问题是、6、7、12和13等引脚允许的输入电压是多少? 我们是否使用差分输入、允许输入-1.5V ~+1.5V 电压?

    原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson:

    波形如下所示、基于设置参数。

    我们如何才能获得好的波? MCLK 为12M、采样率为48K、16位(IIS)。

    另一个问题是、6、7、12和13等引脚允许的输入电压是多少? 我们是否使用差分输入、允许输入-1.5V ~+1.5V 电压?

    原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、  

    MCLK 是12MHz 还是12.288Mhz?  

    关于输入电压、每个引脚的绝对最大值为 VSS -0.3V 至 VDD +0.3V。   

    该 ADC 的满量程输入为0.707Vrms 单端输入或1.414Vrms 差分输入。

    此致、

    -Steve Wilson