This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对 TDM 接口的[TAS880021ADCAR]逻辑验证

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/831819/tas880021adcar-logic-verification-on-tdm-interface

您好、先生

我是一名从事 DTV SoC 工作的逻辑设计工程师、目前正在考虑为 TDM 类型的音频信号接口设计逻辑。
它在概念上看起来不是很复杂、但我仍需要验证我的设计是否能够与 TI AMP 器件良好配合使用。
我的一位客户将使用 TI 的 AMP IC TAS880021ADCAR。

遗憾的是、我们有理由不使用 FPGA 系统预先验证接口逻辑。
因此、我认为验证逻辑的唯一方法是使用 HDL 仿真模型。
实际上、我已经在设计 I2S、SPDIF 等更常见的音频接口方面有过经验 、但 TDM 对我来说是非常新的。
目前、我无法确定我的设计是否能够与 AMP IC 配合使用。

那么,您能不能告诉我一种使用某种 ASIC 模拟模型的方式来接收器,该接收器具有支持 AMP IC 的 TDM 接口?
我们使用 Verilog 语言进行 HDL 设计。

我正在 Verilog 和相关测试台查找 TDM RX 仿真模型。

提前感谢

Russel Heo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Russel Heo、

      因为这是一个定制发布器件、我们没有准备好特定的 HDL 仿真模型。 由于此器件已经 RTM、您是否适合应用 EVM 并进行板级评估? 您的最终客户是谁?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Linda

    我的最终客户也是 三星的另一个部门。

    正如我提到过的、目前我无法使用任何类型的 FPGA 器件。

    我们没有配备 FPGA 器件的 EVM 板。

    我想 检查我的设计的唯一方法可能 是现在使用 HDL 进行逻辑仿真。

    我认为 HDL 仿真模型 不必与他们要使用的器件完全相同。

    如果具有  已知的音频信号 TDM 接口、则没关系。

    谢谢

    Russel Heo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russel Heo、

    正如 Linda 提到的、我们很难为客户提供 TDM HDL。 该行为通过真实的硅 EVM 板进行验证。

    即使在当前情况下可能很困难、但这仍然是使用 FPGA + EVM 板验证您的设计的唯一方法。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew。

    感谢您的更新。

    是的、我知道验证逻辑 的最佳方法是将我的设计与 FPGA + EVM 板配合使用。

    此外、我知道您无法为我提供 TDM HDL。

    我只是想知道我是否可以获得 TDM 模块的行为模拟模型、而不是来自您或公共领域的某个地方的真实 HDL。

    此致、

    Russel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Russel、

    我们没有可提供的 TDM 模块的特定公共行为模型。

    此致、

    Luis