你(们)好
我目前正在从事第一个音频设计项目、该项目适用于便携式触觉设备。 输出负载为8欧姆音圈执行器。 TPA2025D1芯片看起来非常适合该项目、因为它具有 D 类(散热更少)、非常小、并且不需要太多电路(电路面积是决定因素)。 我要做的是做一些实验、并使用输入/输出滤波器进行实验。 我一直使用 TPA2025D1评估模块的这个原理图作为参考:
在我的设计中、功率级基本上保持不变、但我想试验 C1、C2、C7、C8的值(跳过 C6)、还想查看 LC 滤波器在输出端的影响。
TPA2025D1是 BGA 芯片这一事实已经给我带来了一些问题、因为我不确定如何处理原型设计。 最初、我将 BGA 芯片安装在 Proto Advantage 的适配器上、以便在试验板上进行测试。 这些测试未成功、因为我无法获得清晰的输出信号。 下图中的一个示例:
据德州仪器(TI)在线聊天的一位工作人员说,使用音频放大器的试验板不是一个好主意,因为它非常容易受到噪音的影响。 尽管我不相信上述结果是由于噪声易感性造成的、但我仍然认为最好更改我的方法。 现在、我要做的是制作一些 PCB、我可以将其用于进一步的实验、其中已组装 TPA2025D1和功率级组件、并且未组装滤波器组件。 以下是我所想到的内容的草图:
由于0.5mm 间距 BGA 封装需要微通孔和多层、因此制造成本非常高。 因此、我想确保上面的设计是否正常工作、如果我可以安全地假设我所要做的就是添加输入和输出滤波器、以影响频率响应。
如果有经验的人会审查我的设计、并告诉我我是否在监督某件事和/或我的方法是否有意义、我将不胜感激。