This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2013D1:是否必须使用隔直电容器?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2013D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/832864/tpa2013d1-are-dc-blocking-capacitors-mandatory

器件型号:TPA2013D1

大家好、

我的客户希望使用 TPA2013从 PCB 上移除隔直电容器。

器件是否能够在没有隔直电容的情况下运行?

我们可能会遇到什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vsevolod、

    如果本设计使用共模输入范围内的偏置差分源,则不需要直流阻断电容器(请参阅第7.7节中的共模输入范围: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa2013d1.pdf#page=6 )。

    仅当输入信号未在建议的共模输入范围内偏置、需要高通滤波器或源采用单端配置时、才需要耦合电容器。

    如果输入不遵循这些建议、则存在失真输出的风险。 或者、如果不遵守共模范围、甚至有可能损坏器件。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回复!

    输出电容器呢? 是否需要它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vsevolod、

    TPA2013D1不需要输出电容器。 但是、仅当器件持续受到 EMI 影响时、才建议使用输出滤波器。 有关更多详细信息、请参阅数据表的第16页:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa2013d1.pdf#page=16

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.