This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找杂音抑制设备

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA0211, TPA1517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/832697/looking-for-pop-suppression-device

主题中讨论的其他器件:TPA0211TPA1517

尊敬的专家:

我们是否有具有杂音抑制功能的音频放大器? 客户可以根据我们的音频放大器解决方案更改扬声器规格。(~2W 扬声器)

如果我们没有将器件集成此功能、我们是否有有关此主题的应用手册。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、

    我们还没有关于删除弹出窗口的应用手册。 我们计划发布一份有关此内容的文档、但这需要一些时间。

    PoP 问题可能因器件而异、通常与模拟输入端的阻抗不匹配有关。 此外、偏置电容器通常也涉及到这种问题。 通常、我们建议缩短输出和输入的导通和关断时间。

    有些特定器件具有 depop 电路、例如 TPA0211 (2W 单声道音频功率放大器)。 但是、音频放大器的大部分 PoP 问题都通过外部电路解决、以消除阻抗不匹配并缩短电路的导通和关断时间。 此外、必须正确调节电源以避免任何类型的纹波。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回复。

    我发现 TPA1517图25中的 MUTE 引脚上有一个 TTL 控制电路。

    此解决方案是否适用于每个具有静音引脚的音频放大器器件? 如果是、您建议使用哪种器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、

    遗憾的是、该电路阵列仅适用于此器件(TPA1517)、因为其内部静音和输出架构与其他放大器系列不同。  

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.