This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:电源干扰

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: NE5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/829801/ne5532-power-interference

器件型号:NE5532

,先生你(们)好

由于 iaccord 技术已打开/关闭、耳机可以听到瞬时的"电压"声音。 如何解决该问题? 请给出一些建议。

非常感谢。

BR

Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sara、

    您能否提供电路原理图以更好地解决此问题?

    您是否知道电源是否稳定且电力线中未增加纹波或噪声? 当模拟输入连接到 GND 时是否会出现此问题?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回复。

    原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    感谢您提供 NE5532原理图部分。

    您是否知道电源是否稳定且电力线中未增加纹波或噪声?

    NE5532上电后、NE5532输入是否具有电压电平? 如果去除铁氧体磁珠 FB2、FB3、FB4和 FB6、您是否具有相同的结果?

    谢谢!

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    在工作状态期间、NE5532持续通电。 只能为  XLR 对接设备切换 iACCORD 技术。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    为了避免这种"声音"、当模拟输入被修改时、重要的是要验证所有去耦电容器放电缓慢并且没有快速的电压修改。

    更换 XLR 对接设备的 iACCORD 时,您能否提供 NE5532输入电压的示波器捕获? 只需验证 NE5532输入端的输入电压是如何变化的。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    示波器捕获如下所示、

    请就如何选择 隔直电容器提供一些建议。  

    非常感谢。

    BR

    Sara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    任何更新。

    非常感谢。

    BR  

    Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    关于 XLR 连接、它是否也以电路板的相同接地电平为基准?

    此外、我在您的电路设计中看到48V 偏置。 是否在 XLR 连接期间进行了修改? 该值是否也会变化?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    请问您对此有什么反馈吗?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.