This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TAS2505:保护标志和中断

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/832843/faq-tas2505-protection-flags-and-interrupts

器件型号:TAS2505

您好!

我想在一个位置收集有关此器件保护的一些信息。
我们的 TAS2505和 TAS2505-Q1器件具有针对以下情况的保护方案:

  • 过流/短路
    • D 类驱动器保护 功能可在发生短路时自动禁用输出。 发生这种情况时、第1页寄存器45的位1复位为0。
    • 耳机驱动器保护 有两种工作模式、可通过第1页寄存器11的位1选择:
      • 位1 = 0时、器件会在出现短路时限制输出电流。
      • 位1 = 1时、器件会在出现短路时禁用耳机驱动器。

  • 过热
    • 当过热时、器件会自动禁用、一旦温度恢复正常、器件就会恢复运行。
    • 当触发过热保护时、第0页寄存器45的位7中会有一个设置为1的标志。

除此之外、还有实时和粘滞标志、可用于在发生某些情况时发出通知:

  • DAC 上溢
    • 第0页寄存器42中的位7是该事件的粘着标志
    • 第0页寄存器43中的位7是该事件的实时标志
  • 耳机过流
    • 第0页寄存器44的位7是该事件的粘着标志
    • 第0页寄存器46中的位7是该偶数的实时标志

实时标志可配置为触发 INT1和 INT2中断、也可配置为在 GPIO 引脚上输出:

  • INT1由寄存器48从第0页进行配置:
    • 位3将耳机过流事件配置为触发 INT1
    • 位2将 DAC 上溢事件配置为触发 INT1
  • INT2由第0页的寄存器49配置:
    • 位3将耳机过流事件配置为触发 INT2
    • 位2将 DAC 上溢事件配置为触发 INT2

在下面、您可以找到一个 I2C 命令序列示例、将 GPIO 配置为由 DAC 溢出实时标志触发的 INT1、您可以在器件配置脚本的末尾附加此命令:

#页切换到第0页
宽30 00
#将 INT1配置为 DAC 上溢和重复脉冲
宽30 30 05
#将 GPIO 配置为 INT1输出
宽303414.

需更多信息、请查看我们的应用参考指南和诊断技术手册。 如果您有任何问题、可以在 e2e 音频论坛上搜索、如果您找不到答案、则发布新主题帖。

我希望这对您使用 TAS2505和 TAS2505-Q1进行中或未来的应用有所帮助

此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器