This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/832696/tas5634

主题中讨论的其他器件:TAS5634

尊敬的 TI

    我是否可以将 TAS5634用于 BTL 输出模式、功率为2*100W、负载是否可以是两个4 Ω 扬声器? 因为我看到 BTL 模式的规格仅为8欧姆和6欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:5875715、

    TI 不支持在 BTL 中使用4欧姆的器件。 在 BTL 条件下以4欧姆运行器件存在热限制。  

    尽管如此、在低功率水平下、器件理论上可以运行4欧姆负载。 但在该配置中、我们无法保证器件的性能。  

    此致、

    Robert Clifton