This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:CodecControl 寄存器问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505EVM, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/832803/tas2505-codeccontrol-register-questions

器件型号:TAS2505

在 TAS2505EVM 的 CodecControl 应用程序的示例配置中、有一些行被描述为 LDAC / RDAC 通道配置(寄存器页= 0x00):

写入寄存器0x3F:数据0xB0表示1011 0000。 d5=1;d4=1 ->数据表显示:“DAC 数据是从左右的单声道混合中挑选的”,但在脚本注释中,它被写入只使用 LDAC。

 

写入寄存器0x40:数据0x04表示0000 0100。 d2=1 ->数据表显示:“保留…”,但在脚本注释中,它表示“右 DAC 已静音”。

您能建议您如何正确阅读此内容吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bart、

    由于脚本中的注释基于立体声器件、因此存在拼写错误。 TAS2505是一款单声道器件、其寄存器配置与左通道 DAC 相同。 此器件中不提供右侧通道 DAC。

    请忽略有关正确 DAC 的评论。 与 DAC 设置相关的寄存器在 TAS2505参考指南中是正确的。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.