This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MEVM:与 EVM 板设置相混淆

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MEVM, TAS5754MDCAEVM, TAS5756MDCAEVM, TAS5825MEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/832134/tas5806mevm-confused-with-evm-board-setup

器件型号:TAS5806MEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5754MDCAEVMTAS5756MDCAEVMTAS5825MEVM

大家好、我刚刚完成了 TAS5754/6设计、我想升级 TAS5806。 我对查看原理图和 EVM 的滤波感到有点困惑。  

TAS575xEVM 显示了一个 BTL、PVDD 上为2x22uF、扬声器输出滤波电感器为4.7uH、而 PBTL 在 PVDD 上显示的390µF μ H 更大、以及一个较大的10uH 电感器、这是有道理的。

现在、TAS5806EVM 还显示了2种设计、 但它们似乎都是 BTL、其中一个在 PVDD 上有一组2x22uF 电容器、并使用一个小型铁氧体进行输出滤波、其中另一个设计也是 BTL、但显示了一个用于输出的4.7µH μ H 电感器和一个非常大的390µF μ H 在 PVDD 上。 同时、数据表仅显示390µF μ V/μ s 4.7µH

那么、如果它们都是 BTL、建议是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们设计此 TAS5806MEVM 时、我们的软件团队要求底层器件(U2)可以在 BTL 和 PBTL 中工作。 这 就是您在 PVDD 上看到两个大390µF 电容器的原因。

    TAS5754MDCAEVM 是不同的。 其上的底部器件仅在 PBTL 中工作。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy -因此、如果我想做 BTL、我可以移回较小的电容器、但仍然可以。 我想我会再次使用575x 设计的价值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在讨论 PVDD 上的2x22uF 和1x0.1uF 电容器? 是的。 实际上、TAS5756MDCAEVM 和 TAS5825MEVM 都在 PVDD 上使用这些电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我是说这是一个 BTL 设计、所以我将在每个 PVDD 上简单地使用2x22µF + 100nF 去耦、我不会使用22uF +大390uF 电解电容+ 100nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的超快支持