This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:PLL 锁定在 TLV320AIC3254从模式下的条件

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/831302/tlv320aic3254-conditions-for-pll-to-lock-in-slave-mode-of-tlv320aic3254

器件型号:TLV320AIC3254

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了 PLL 在 TLV320AIC3254的受控模式下锁定的条件。

我已查看数据表、但找不到上述说明。

因此、请告诉我 PLL 锁定在 TLV320AIC3254从模式下的条件。

另外、请告诉我 从 BCKL 生成 PLL 时 BCKL 的容差。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasebe-San、  

    数据表包含 PLL 输入的约束条件:

    关于 BCLK 的容差… 您到底在寻找什么?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢你的答复。

    客户希望使用处于从模式的 I2S 来生成具有 BCLK 的 PLL。

    我认为您的答案公式中的 PLL_CLKIN 是本例中的外部 BCLK。
    是这样吗?

    他问我外部 BCLK 输入的频率容差。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hasebe-San、

    AIC3254可以将 MCLK、BCLK、GPIO 或 MFP1引脚用于 PLL_CLKIN

    频率限制在我之前的帖子中。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢你的答复。

    我将向我的客户解释您的意见。

    此致、

    哈塞伯