This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:如何将四个音频源混合到单个音频通道?

Guru**** 2555640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/832427/tlv320aic3204-how-to-mix-four-sources-to-a-single-audio-channel

器件型号:TLV320AIC3204

我需要混合四个单端单声道音频源。  数据表 SLOS602D 第9.3.3节指出、"六 个模拟输入可在单端和/或差分配置中进行混合和/或多路复用、"同一页的简化框图显示 ADC 之前的可编程增益放大器前面有混频器。  应用指南 SLAA557图2-1建议简单的开关输入开/关、而不是混频器本身。

请澄清/确认: 例如、我是否可以为左侧通道(IN1_L、IN2_L、IN3_L 和 IN1_R)启用所有四个正输入、这些输入将在模拟域中汇总为麦克风 PGA 的输入(正)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的。  IN1L、IN2L IN3L 和 IN1R 都在左 PGA 的正输入端相加、 而 IN2R 和 IN3R 则在负输入端相加。  

    IN1R、IN2R、IN3R 和 IN1L 全部在右侧 PGAL 的正输入端相加、 而 IN2L 和 IN3L 在负输入端相加。

    简化了图2-1、但仅稍作简化。  输入可进行开关、开/关、但在 ON 位置、输入电阻为10k、20k 或40k。   由于不同的输入电阻会导致不同的增益、因此可以以这种方式进行一定程度的混合。  请参阅应用参考指南第18页的表2-4。  

    此致、

    -Steve Wilson。